SUG_Wiser_Sweden_Finland_WSE-09

Säkerhetsenhet

Wiser batteridriven brandvarnare

Wiser Brandvarnare 230 V

Wiser Brandvarnare (med batteri) använder en fotoelektrisk sensor för att detektera rök som uppstår vid brand. Den innehåller även en temperaturgivare som detekterar värme vid snabb temperaturökning. När enheten är ansluten till Wiser-systemet kommer den att skicka meddelanden via Wiser-appen.

Bruksanvisning (PDF)

Användarhandbok

Wiser Smoke Alarm 230 V använder en fotoelektrisk sensor för att detektera röken från eld och en temperatursensor som detekterar värme som orsakas av en snabb temperaturökning. Det innehåller också ett reservbatteri som gör att enheten kan fungera om strömförsörjningen kopplas från. När enheten är ansluten till Wiser-systemet kommer den att skicka meddelanden via Wiser-appen.

Bruksanvisning (PDF)

Användarhandbok

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.