SUG_Wiser_Sweden_Finland_WSE-09

Sensorer

Wiser fönster-/dörrsensor

Detekterar när fönster och dörrar öppnas eller stängs och skickar status till gatewayen.

Bruksanvisning (PDF)

Användarhandbok

Wiser rörelsesensor

Rapporterar detektering av rörelse till Wiser Gateway (och enhet som ska utföra konfigurerade funktioner), samt mäter omgivande ljusstyrka och överför även denna data till Wiser Gateway. Tröskelvärdet för ljusstyrkan och/eller för detektering av rörelse kan programmeras för att definiera vilka åtgärder som ska vidtas vid aktuell tidpunkt.

Bruksanvisning (PDF)

Användarhandbok

Wiser vattenläckagesensor

När sensorn ansluts till Wiser-gatewayen och upptäcker vatten på golvet skickar sensorn ut ett ljudlarm och rapporterar händelsen till gatewayen.

Obs! Enheten kan fungera som en fristående produkt när den inte är ansluten till gatewayen. Denna enhet alstrar även ljudlarm när den inte är ansluten till gatewayen.

Bruksanvisning (PDF)

Användarhandbok

Wiser temperatur-/luftfuktighetssensor

Upprätthåller ett behagligt rumsklimat i hemmet genom att detektera förändringar i temperatur och luftfuktighet samt genom att låta Wiser-systemet reagera genom att reglera anslutna rumsklimatsystem, t.ex. genom att automatiskt starta en klimatanläggning om temperaturen är hög eller genom att starta en frånluftsfläkt om luftfuktigheten är för hög.

Bruksanvisning (PDF)

Användarhandbok

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.