SUG_Wiser_Sweden_Finland_WSE-09

Placering av knappar och LED på enhet

Hitta knappar och LED-indikatorer på olika enheter.

Wiser strömställarpuck/jalusibrytarpuck

VARNING
Danger due to electric shock
  • Observe the regulations for working on live parts.
  • Only actuate the device buttons using insulated auxiliary equipment that meets the requirements of EN 60900.
Om anvisningarna inte följs kan det leda till dödsfall eller allvarlig skada eller skador på utrustningen.

(Se A) Installation/Återställning-knappen Aktivera genom att trycka 3 gånger på knappen.

(Se B) Status-LED

Wiser dimmerpuck LED

VARNING
Danger due to electric shock
  • Observe the regulations for working on live parts.
  • Only actuate the device buttons using insulated auxiliary equipment that meets the requirements of EN 60900.
Om anvisningarna inte följs kan det leda till dödsfall eller allvarlig skada eller skador på utrustningen.

(Se A) Installation/Återställning-knappen Aktivera genom att trycka 3 gånger på knappen.

(Se B) Status-LED

Wiser koordinatväljare 10 A/Universell tryckknappsdimmer med LED/Jalusireglage/Ansluten flertrådig universell tryckknappsdimmer med LED

(Se A) Återfjädrande tryckknapp

(Se B) Status-LED

Wiser rörelsesensor med strömställare 10 A/med universal tryckdimmer för LED

(Se A) Återfjädrande tryckknapp

(Se B) Status-LED

Wiser universell roterande dimmer med LED/ansluten universell roterande dimmer med LED

(Se A) Dimmeraxel

(Se B) Status-LED

Wiser magnetkontakt för fönster och dörr

(Se A)Funktionsknapp

(Se B) Status-LED (synlig på huvuddelens framsida när den blinkar eller tänds)

Wiser rörelsedetektor

(Se A)Funktionsknapp

(Se B) Status-LED (synlig på sensorns framsida när den blinkar eller tänds)

Wiser vattenläckage-sensor

(Se A)Funktionsknapp

(Se B) Status-LED (synlig ovanpå detektorn när den blinkar eller tänds)

Wiser temperatur- och luftfuktighetssensor

(Se A)Funktionsknapp

(Se B) Status-LED (synlig på sensorns framsida när den blinkar eller tänds)

Wiser SmartRelä pluggbart 16A

(Se A) Driftknapp

(Se B) Status-LED

Wiser IP-kamera för inomhusbruk

(Se A) Kortplats för micro SD

(Se B) Status-LED

(Se C) Återställningsknapp

IP-kamera för utomhusbruk

(Se A) Återställningsknapp

(Se B) Kortplats för micro-SD

(Se C) LED-indikator

Uppkopplat 1-vägsuttag 16A

(Se A) Återställningsknapp

(Se B) Status LED

Uppkopplat 2-vägsuttag 16A

(Se A) Återställningsknapp

(Se B) Status LED

Rökalarmbatteri/ Wiser röklarm 230 V/

(Se A) Återställningsknapp

(Se B) Standby LED

(Se C) Status-LED

Wiser radiatortermostat

(Se A) Funktionsknapp

(Se B) 3 status-LED

PowerTag (Energisensor)

(Se A) Status-LED

Uppkopplad rörelsedetektor och dimmer med möjlighet att ansluta neutralledare

(Se A) Status-LED

(Se B) Återställningsknapp

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.