SUG_Wiser_Sweden_Finland_WSE-09

Markis-styrning

Uppkopplad persiennstyrnings-brytare

Manövrera persiennerna manuellt eller via fjärråtkomst eller ställ automatiskt in deras position som svar på ett visst tillstånd eller en viss händelse.

Bruksanvisning (PDF)

Wiser jalusipuck för persienn-styrning

Konverterar kompatibla mekaniska tryckknappsbrytare till smarta skuggningsbrytare. Anslut upp till 10 återfjädrande mekaniska tryckknappar.

OBS: Mekaniska tryckknappar ska vara certifierade för användning i 220-240 V AC-tillämpningar.

Bruksanvisning (PDF)

Användarhandbok

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.