SUG_Wiser_Sweden_Finland_WSE-09

Dimmers

Uppkopplad rörelsedetektor och dimmer med möjlighet att ansluta neutralledare

Uppkopplad rörelsedetektor med tryckdimmer för LED med möjlighet att ansluta neutralledare och med inställbar eftergångtid detekterar rörliga värmekällor (t.ex. personer) och kan bryta och dimra resistiva, induktiva eller kapacitiva laster.

Bruksanvisning (PDF)

Användarhandbok

Uppkopplad universal tryckdimmer för LED med möjlighet att ansluta neutralledare

Med uppkopplad universal tryckdimmer för LED med möjlighet att ansluta neutralledare kan du tända/släcka och dimra resistiva, induktiva eller kapacitiva laster.

Bruksanvisning (PDF)

Användarhandbok

Uppkopplad universal vriddimmer för LED med möjlighet att ansluta neutralledare

Med uppkopplad universal vriddimmer för LED med möjlighet att ansluta neutralledare kan du tända/släcka och dimra resistiva, induktiva eller kapacitiva laster.

Bruksanvisning (PDF)

Användarhandbok

Wiser dimmerpuck för LED

Konverterar kompatibla mekaniska tryckknappsbrytare till smarta dimrar. Anslut upp till 10 kompatibla mekaniska tryckknappar.

OBS: De återfjädrande mekaniska tryckknapparna måste vara certifierade för användning i 220-240 V AC-tillämpningar.

Bruksanvisning (PDF)

Användarhandbok

Wiser dimmerpuck LED, m. neutralledare

TheWiser dimmerpuck LED, m. neutralledare kombinerar fördelarna med smarta dimmerfunktioner med vanliga mekaniska tryckknappsbrytare.

OBS: Mekaniska tryckknappar ska vara certifierade för användning i 220-240 V AC illämpningar.

Bruksanvisning (PDF)

Användarhandbok

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.