SUG_Wiser_Sweden_Finland_WSE-09

Systemet – allmänt

Symptom

Möjlig orsak

Lösning

När du lägger till en enhet, avvisas enheten eller enheten ansluts inte.

Enheten kanske inte stöds av systemet.

Använd endast de enheter som anges i Wiser-enheter som stöds.

Det går inte att lägga till en användare från ett annat land till ett Hemeller dela en enhet med den användaren.

Om användaren kommer från ett annat land kan kontoinformationen vara lagrad i en annan region. Se för mer information.

Användarna kan skapa ett annat konto med hjälp av en landskod i samma region som det Hem de vill gå med i.

OBS: Användarna kan inte komma åt sina egna Hem med det nya kontot och måste logga in på appen med sin ursprungliga kontoinformation för att kunna göra det.

Enheten kan inte ansluta till Gateway. Efter att du har tryckt 3 gånger blinkar enhetens lysdiod rött/grönt i 30s.

OBS: Detta gäller inte för sensorereller smart plug.

Parkopplingsläget har ändrats.

Tryck på enhetens återställningsknapp 3 gånger och håll sedan nere den i 20 sek till dess att lysdioden blinkar rött. Enheten bör starta om i rätt läge.

Systemet kan inte ansluta till Internet via Wi-Fi-routern.

Routerns portsinställningar kanske inte är korrekt inställda för att systemet ska få åtkomst till Internet.

Kontrollera att följande routerportar är öppna:

  • Port 443 8883 1443

  • Port 6667

  • Port 6668

  • Port 6669

  • Port 6608

  • Port 6681

  • Port 6682

VIKTIG: För att upprätthålla internetsäkerheten, vänligen kontrollera att alla oanvända portar är stängda.

Wi-Fi-enheter och inomhuskamera

Symptom Lösning
Systemet kan inte hitta en Wi-Fi-enhet vid idrifttagning.

Kontrollera om telefonen är ansluten till VPN via telefoninställningarna. I så fall kopplar du från VPN när du startar Wi-Fi-enheten.

OBS: Vissa VPN-anslutningar återansluts automatiskt efter några minuter om de kopplas från (av säkerhetsskäl), så du kan behöva koppla från dem flera gånger, till exempel om du beställer flera Wi-Fi-enheter.

Mikromodulsdimmer, relä, jalusi

Symptom Lösning
Inställnings-/återställningsknappen kan inte användas på grund av opraktiskt arbetsläge. Anslut en mekanisk tryckknapp (fjäderbelastad brytare) till L- (Live wire) och 1 (switch)-terminalen. Tryckknappen kan sedan användas i stället för inställnings-/återställningsknappen.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.