SUG_Wiser_Sweden_Finland_WSE-09

Scenarios och automationer

Du kan kombinera inställningarna för en eller flera enheter för att skapa ett Scenario eller en Automation. Använd ett scenario manuellt när du vill, eller ställ in en automation och ange villkor för att aktivera enheterna. Scenarios utlöses manuellt och Automationer utlöses av en händelse.

Scenario

Din kväll är på väg att börja. Du slår dig ned i soffan. Rulljalusierna stängs, belysningen dimras och tv:n tänds, allt du behöver för en fantastisk filmkväll och önskad belysningsstämning. Detta är ett ögonblick som har sparats i din app. När du har skapat den kan du använda den igen och igen med bara ett knapptryck på din smartphone/surfplatta -fönstret.

Automation

Familjen kommer alltid hem samtidigt. Med en automatisering kan systemet stänga jalusierna för att skydda din integritet och ställa in den perfekta belysningsstämningen när du kommer fram. Automatisering startar automatiskt enligt ditt schema.

Du kan ställa in en automatisering för aktivering baserat på datum och/eller tid, sensorstatus och andra alternativ, beroende på vilka enheter som finns i systemet.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.