SUG_Wiser_Sweden_Finland_WSE-09

Strömställare

Uppkopplad strömställare 10 A

Styr belysningen i ett rum eller slå automatiskt på eller av belysningen som svar på ett visst tillstånd eller en viss händelse.

Bruksanvisning (PDF)

Uppkopplad rörelsedetektor med tryckknapp 10 A

Styr belysningen i ett rum eller slår automatiskt På eller Av belysningen som svar på detekterad rörelse, ett visst tillstånd eller en viss händelse.

Bruksanvisning (PDF)

Wiser strömställarpuck

Konvertera kompatibla mekaniska tryckknappsbrytare till smarta brytare. Anslut upp till 10 kompatibla mekaniska tryckknappar.

OBS! De återfjädrande mekaniska tryckknapparna måste vara certifierade för användning i 220-240 V AC-tillämpningar.

Bruksanvisning (PDF)

Användarhandbok

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.