DOCA0221ES-00

Módulo de comunicaciones BCM ULP

El siguiente diagrama muestra la conexión del módulo de comunicaciones BCM ULP (terminales E1–E6) a los módulos ULP.

 
 

o

  1. Red Modbus

  2. Red Ethernet

  3. Cable ULP del interruptor

  4. Pantalla FDM121

  5. Terminación ULP

  6. Cable ULP

Bornero del cliente

Terminal

Descripción

Color del cable

E1

24 V

Rojo

E2

0 V

Negro

E3

Marrón

E4

Amarillo

E5

A’ / Rx- D0

Blanco

E6

B’ / Rx+ D1

Azul

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?