DOCA0221FR-00

Module de communication BCM ULP

Le schéma suivant montre le raccordement du module de communication BCM ULP (bornes E1–E6) aux modules ULP.

 
 

ou

  1. Réseau Modbus

  2. Réseau Ethernet

  3. Cordon ULP du disjoncteur

  4. Afficheur FDM121

  5. Terminaison ULP

  6. Câble ULP

Bornier client

Borne

Description

Couleur du fil

E1

24 V

Rouge

E2

0 V

Noir

E3

Marron

E4

Jaune

E5

A’ / Rx- D0

Blanc

E6

B’ / Rx+ D1

Bleu

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?