DOCA0221ES-01

Bloqueo de las pantallas aislantes

Las siguientes ilustraciones muestran las cuatro posibilidades de bloqueo dentro del chasis utilizando uno o dos candados (diámetro de armella de 5-8 mm [0,2-0,3 in]) para cada pantalla.

Pantallas superiores e inferiores no bloqueadas.

Pantalla superior no bloqueada.
Pantalla inferior bloqueada.

Pantalla superior bloqueada.
Pantalla inferior no bloqueada.

Pantallas superiores e inferiores bloqueadas.

Para obtener información acerca de la instalación de accesorios, consulte la hoja de instrucciones en el sitio web de Schneider Electric: 51201011AA.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.