DOCA0221FR-00

Température ambiante

La température ambiante se rapporte à la température de l’air entourant immédiatement l'appareil.

  • Température de fonctionnement

    • -5 °C à +70 °C (23 °F à 158 °F) : température de fonctionnement normale

    • Jusqu'à -35 °C (-31 °F) : fermeture de l'appareil

  • Température de stockage

    • -40 °C à +85 °C (-40 °F à 185 °F) : ComPacT NS630-3200 sans déclencheur MicroLogic

      et interrupteurs-sectionneurs ComPacT NS630–1600b
    • -25 °C à +85 °C (-13 °F à 185 °F) : Disjoncteurs ComPacT NS avec déclencheur MicroLogic

      et interrupteurs-sectionneurs ComPacT NS1600b-3200
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?