DOCA0221ES-00

Temperatura ambiente

La temperatura ambiente es la temperatura del aire alrededor del aparato.

  • Temperatura de funcionamiento

    • De -5 °C a +70 °C (de 23 °F a 158 °F): temperatura normal de funcionamiento

    • Hasta -35 °C (-31 °F): cierre del aparato

  • Temperatura de almacenamiento

    • De -40 °C a +85 °C (de -40 °F a 185 °F): interruptores automáticos ComPacT NS630-3200 sin unidad de control MicroLogic

      y disyuntores ComPacT NS630–1600b
    • De -25 °C a +85 °C (de -13 °F a 185 °F): interruptores automáticos ComPacT NS con unidad de control MicroLogic.

      y disyuntores ComPacT NS1600b-3200
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?