DOCA0221FR-00

H : vérification de l'appariement des appareils sans fil à la passerelle ou au serveur de tableau

Vérifiez que la communication sans fil avec la passerelle ou le serveur de tableau fonctionne correctement :

  • Pour les modules PowerTag Energy, le voyant clignote en vert lors de chaque envoi de données (toutes les 5 secondes par défaut).

  • Pour les auxiliaires de signalisation sans fil, le voyant clignote en vert lors de chaque envoi de données (toutes les 8 heures ou lorsque l'état change).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?