DOCA0221ES-00

H: comprobación del emparejamiento de los aparatos inalámbricos con el servidor de puerta de enlace o panel

Compruebe que la comunicación inalámbrica con el servidor de puerta de enlace o panel funciona correctamente:

  • En el caso de PowerTag Energy, el LED parpadea en verde cada vez que se envían datos (cada 5 segundos de forma predeterminada).

  • En el caso de equipos auxiliares de señalización inalámbricos, el LED parpadea en verde cada vez que se envían datos (cada 8 horas o cuando cambia el estado).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?