DOCA0221ES-01

Comprobación después de un almacenamiento prolongado

Condiciones de almacenamiento

Los aparatos se deben almacenar en una sala ventilada y seca, protegida de la lluvia, el agua y los agentes químicos.

Deben estar bien protegidos contra el polvo, los escombros y la pintura, por ejemplo.

Si el almacenamiento dura mucho, la humedad relativa de la sala debe mantenerse por debajo del 70 %.

Condiciones de almacenamiento:

  • Aparatos sin unidad de control: de -40 °C a +85 °C (de -40 °F a 185 °F)

  • Aparatos con unidad de control: de -25 °C a +85 °C (de -13 °F a 185 °F)

Los aparatos deben almacenarse en posición abierta (OFF) con los resortes de carga descargados.

Comprobación y mantenimiento

Después de un almacenamiento prolongado y si se respetan las condiciones anteriores, se deberán llevar a cabo las comprobaciones siguientes para garantizar el funcionamiento del aparato de corrección.

Almacenamiento ≤ 2 años

Ejecute los programas de mantenimiento preventivo del segundo año e intermedio del usuario final en las siguientes subunidades:

  • Mecanismo

  • Bloqueo del aparato y del chasis

  • Chasis (opcional)

Almacenamiento > 2 años

Ejecute los programas de mantenimiento preventivo diagnósticos del fabricante e intermedio del usuario final del quinto año en las siguientes subunidades:

  • Mecanismo

  • Controles auxiliares

  • Bloqueo del dispositivo y del chasis

  • Chasis (opcional)

Si los aparatos se almacenan en condiciones duras (temperatura alta, atmósfera corrosiva), es necesario:

  • Comprobar el estado de la superficie de las partes metálicas (zinc) y las partes de cobre (revestimientos de plata [Ag] o estañado [Sn]).

  • Comprobar el engrasado del aparato y del chasis.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.