DOCA0221FR-01

Contrôle suite à un stockage prolongé

Conditions de stockage

Les appareils doivent être stockés dans un local sec, aéré, à l'abri de la pluie, des projections d'eau et des agents chimiques.

Ils doivent être bien protégés contre les poussières, les gravats, la peinture, etc.

Si le stockage est prévu pour durer longtemps, l'humidité relative dans le local doit être maintenue en dessous de 70 %.

Conditions de stockage :

  • Appareils sans déclencheur : -40 à +85 °C (-40 à 185 °F)

  • Appareils avec déclencheur : -25 à +85 °C (-13 à 185 °F)

Les appareils doivent être stockés en position Ouvert (OFF), avec les ressorts d'accumulation d'énergie désarmés.

Vérification et maintenance

Après un stockage prolongé, et si les conditions ci-dessus ont été respectées, les vérifications suivantes doivent être effectuées pour garantir le bon fonctionnement de l'appareil.

Stockage ≤ 2 ans

Exécutez les programmes de maintenance préventive utilisateur de deuxième année et intermédiaire sur les sous-ensembles suivants :

  • Mécanisme

  • Verrouillage appareil et châssis

  • Châssis (facultatif)

Stockage > 2 ans

Exécutez les programmes de maintenance préventive utilisateur et constructeur intermédiaire de diagnostic de la cinquième année sur les sous-ensembles suivants :

  • Mécanisme

  • Auxiliaires de contrôle

  • Verrouillage appareil et châssis

  • Châssis (facultatif)

Si les appareils sont stockés dans des conditions défavorables (température élevée, atmosphère corrosive), vous devez :

  • Contrôler l'état de surface des pièces métalliques (zinc) et des pièces en cuivre (argentures (Ag) ou étamage (Sn)).

  • Vérifier le graissage de l'appareil et du châssis.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.