DOCA0221ES-01

Limpieza

La limpieza debe realizarse con un paño o un cepillo limpios y secos. No utilice disolventes. Evite las partes engrasadas de los mecanismos, excepto la grasa de los contactos eléctricos.

Recomendaciones para la limpieza:

  • Partes no metálicas:

    • No utilice nunca disolvente, jabón ni ningún otro producto de limpieza. Limpie solo con un paño seco.

  • Partes metálicas:

    • Limpie con un paño seco siempre que sea posible. Si se debe utilizar jabón o cualquier otro producto de limpieza, asegúrese de que no entren en contacto con partes no metálicas.

Recomendaciones generales: Nunca utilice productos de limpieza presurizados ni productos que contengan disolventes (tricloroetano o tricloroetileno), como WD40.

Los productos de limpieza presurizados pueden causar los siguientes problemas:

  • Eliminación de la grasa de puntos de lubricación inaccesibles. Estas zonas están engrasadas para toda la vida útil del producto y no se pueden reengrasar.

  • Corrosión de puntos que no se reengrasan.

  • Daños causados por la presión aplicada por el producto de limpieza.

  • Aumento de la temperatura debido a la presencia de un disolvente aislante en las zonas de contacto.

  • Eliminación de la protección especial.

  • Deterioro de los materiales plásticos.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.