DOCA0221FR-01

Nettoyage

Le nettoyage doit être effectué à l'aide d'un chiffon ou d'un pinceau propre et sec. N'utilisez pas de solvants. Evitez les parties graissées des mécanismes, à part les contacts électriques.

Recommandations pour le nettoyage :

  • Pièces non métalliques :

    • N'utilisez jamais de solvant, de savon ou de produit de nettoyage quelconque. Nettoyez à l'aide d'un chiffon sec uniquement.

  • Pièces métalliques :

    • Nettoyez avec un chiffon sec si possible. Si vous devez utiliser du savon ou tout autre produit de nettoyage, veillez à ce qu'il n'entre pas en contact avec des pièces non métalliques.

Recommandations générales : N'utilisez jamais de produits de nettoyage sous pression ou de produits contenant des solvants (trichloroéthane ou trichloroéthylène) tels que le WD40.

Les produits de nettoyage sous pression peuvent causer les problèmes suivants :

  • Elimination de la graisse au niveau des points de lubrification inaccessibles. Ces zones sont graissées pour toute la durée de vie du produit et ne peuvent pas être regraissées.

  • Corrosion des zones non regraissées.

  • Détériorations dues à la pression du jet.

  • Risque d'échauffement dû à la présence de solvant isolant sur les zones de contact.

  • Elimination des protections spéciales.

  • Altération des matières plastiques.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.