DOCA0221ES-00

Interferencias electromagnéticas

Los aparatos ComPacT NS están protegidos contra:

  • Sobretensiones causadas por aparatos que generan interferencias electromagnéticas.

  • Sobretensiones causadas por una perturbación atmosférica o por un corte en el sistema de distribución (por ejemplo, fallo de un sistema de iluminación).

  • Aparatos que emiten ondas de radio (por ejemplo, radios, walkie-talkies, radares).

  • Descargas electroestáticas producidas por los usuarios.

Los aparatos ComPacT NS han superado con éxito las pruebas de compatibilidad electromagnética (CEM) definidas por las siguientes normas internacionales:

  • IEC 60947-2, anexo F

  • IEC 60947-2, anexo B (unidades de control con función de fuga a tierra)

Las pruebas anteriores ayudan a garantizar que:

  • No se producen disparos imprevistos.

  • Se respetan los tiempos de disparo.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?