DOCA0221FR-00

Perturbations électromagnétiques

Les équipements ComPacT NS sont protégés contre les phénomènes suivants :

  • Surtensions provoquées par des appareils générant des perturbations électromagnétiques.

  • Surtensions causées par une perturbation atmosphérique ou par une panne du système de distribution (par exemple, défaillance d'un système d'éclairage).

  • Appareils émettant des ondes radio (par exemple, radios, talkies-walkies, radars).

  • Décharges électrostatiques produites par les utilisateurs.

Les appareils ComPacT NS ont passé avec succès les tests de compatibilité électromagnétique (CEM) définis par les normes internationales suivantes :

  • IEC 60947-2, annexe F

  • IEC 60947-2, annexe B (déclencheurs avec fonction différentielle)

Les tests ci-dessus permettent de garantir :

  • l’absence de déclenchement intempestif

  • le respect des temps de déclenchement.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?