DOCA0221FR-00

Conditions atmosphériques extrêmes

Les appareils ComPacT NS ont passé avec succès les tests définis par les normes suivantes en ce qui concerne les conditions atmosphériques extrêmes :

  • IEC 60068-2-1 : froid sec à -55 °C (-67 °F)

  • IEC 60068-2-2 : chaleur sèche à +85 °C (185 °F)

  • IEC 60068-2-30 : chaleur humide (température +55 °C (-67 °F), humidité relative 95 %)

  • IEC 60068-2-52 niveau 2 : brouillard salin

Les appareils ComPacT NS peuvent fonctionner dans les environnements industriels définis par la norme IEC 60947-1 (degré de pollution inférieur ou égal à 3).

Il est néanmoins conseillé de vérifier que les appareils sont installés dans des tableaux correctement refroidis et ne présentant pas de poussière excessive.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?