DOCA0221ES-00

Condiciones atmosféricas extremas

Los aparatos ComPacT NS han superado con éxito las pruebas definidas por las siguientes normas para condiciones atmosféricas extremas:

  • IEC 60068-2-1: frío seco a -55 °C (-67 °F)

  • IEC 60068-2-2: calor seco a +85 °C (185 °F)

  • IEC 60068-2-30: calor húmedo (temperatura de +55 °C [-67 °F], humedad relativa del 95 %)

  • IEC 60068-2-52 nivel 2: niebla salina

Los aparatos ComPacT NS pueden funcionar en los entornos industriales definidos por la norma IEC 60947-1 (grado de contaminación hasta 3).

Sin embargo, se recomienda comprobar que los aparatos estén instalados en tableros de distribución debidamente refrigerados sin demasiado polvo.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?