DOCA0221FR-00

Présentation

Les signalisations locales et à distance renseignent sur la cause probable d'un déclenchement. En particulier, les signalisations propres au déclencheur MicroLogic fournissent un haut niveau de certitude quant à la cause du défaut (voir les guides utilisateur des déclencheurs MicroLogic).

Il existe plusieurs types de cause :

  • Défauts sur l’installation

  • Défauts dus à un dysfonctionnement

  • Déclenchement volontaire

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?