DOCA0221ES-00

Descripción general

Las indicaciones local y remota informan de la posible causa de un disparo. En particular, las indicaciones específicas de la unidad de control MicroLogic proporcionan un alto nivel de certeza sobre la causa del fallo (consulte las guías del usuario de la unidad de control MicroLogic).

Existen varios tipos de causa:

  • Defectos en la instalación

  • Defectos debidos a un funcionamiento incorrecto

  • Disparos voluntarios

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?