DOCA0221ES-01

Equipos auxiliares de señalización

  • Contactos de señalización

    Los contactos ON/OFF indican la posición de los contactos principales (OF).

    Esta información permite al operador remoto responder adecuadamente. Una señalización incorrecta puede ocasionar un funcionamiento erróneo del aparato.

  • Equipo auxiliar de señalización inalámbrico

    El equipo auxiliar de señalización inalámbrico proporciona información local y remota sobre el estado del interruptor automático.

    La posición del equipo auxiliar de señalización inalámbrico dentro de la carcasa y el ajuste del servidor de puerta de enlace o panel determinan la función de dicho equipo auxiliar.

Las vibraciones, la corrosión o un aumento de temperatura anómalo pueden ocasionar un rendimiento del contacto no adecuado.

El mantenimiento preventivo consiste en comprobar periódicamente que los contactos conducen o aíslan correctamente, según su posición.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.