DOCA0221FR-01

Auxiliaires de signalisation

  • Contacts de signalisation

    Les contacts ON/OFF indiquent la position des contacts principaux (OF).

    Cette information permet à un opérateur distant d'effectuer les actions nécessaires. Toute signalisation erronée peut conduire à des erreurs de commande de l’appareil.

  • Auxiliaire de signalisation sans fil

    L'auxiliaire de signalisation sans fil fournit des informations en local et à distance concernant l'état du disjoncteur.

    La position de l'auxiliaire de signalisation sans fil à l'intérieur du boîtier, et le réglage de la passerelle ou du serveur de tableau, déterminent sa fonction.

Une défaillance des performances des contacts peut être la conséquence de vibrations, de corrosion, ou d’échauffements anormaux.

La maintenance préventive permet de contrôler régulièrement la bonne continuité (ou non continuité) du contact dans les différents états.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.