DOCA0221ES-01

Condiciones normales

El programa de mantenimiento que se debe realizar cada uno, dos o cinco años en subunidades ComPacT NS y el nivel de competencia que deben tener los agentes de servicio se describen en las tablas de programas de mantenimiento preventivo:

Al final de cada periodo de cinco años, el programa de mantenimiento debe repetirse siempre.

Estas operaciones de mantenimiento se aplican a condiciones de funcionamiento y ambientales normales, tal como se define a continuación.

Condiciones de funcionamiento y ambientales normales

Temperatura

Temperatura anual media <25 °C (77 °F) fuera del tablero de distribución (Ti*).

Porcentaje de carga

<80 % de In 24/24 horas

Armónicos

La corriente armónica por fase es <30 % de In

Humedad relativa

<70 %

Atmósfera corrosiva

Dispositivo instalado en la categoría de entorno 3C1 o 3C2 (IEC 60721-3-3)

Entorno salino

Sin niebla salina

Polvo

Nivel bajo

Aparato instalado en un tablero de distribución equipado con filtros o en una carcasa IP54 ventilada

Vibraciones

Vibraciones permanentes <0,2 g (0,007 oz)

Más allá de los límites anteriores, el aparato puede sufrir un envejecimiento acelerado que puede provocar fallos rápidamente. Por este motivo, las comprobaciones periódicas se deben llevar a cabo cada menos tiempo. Por otra parte, cuando se realizan esfuerzos especiales para mejorar las condiciones de funcionamiento y ambientales, las operaciones de mantenimiento preventivo pueden llevarse a cabo con menos frecuencia.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.