DOCA0221ES-01

Conexiones deslizantes entre el chasis y el aparato (para aparatos extraíbles)

Las conexiones deslizantes entre el chasis y el aparato se componen de dos partes: los clústeres y los contactos de desconexión. La grasa entre los clústeres y los contactos de desconexión facilita la conexión e impide que se dañe la superficie revestida con plata al reducir la fricción durante la introducción.

La grasa se estropea con el tiempo y, por lo tanto, es necesario sustituirla regularmente.

El mantenimiento preventivo de las conexiones deslizantes consiste en eliminar periódicamente la grasa y aplicar nueva grasa de acuerdo con los tipos de grasa recomendados por Schneider Electric.

En atmósferas sulfurosas (corrosivas) (H2S/SO2), es necesario implementar el procedimiento de limpieza usando la solución de tiourea, con reengrasado obligatorio utilizando la grasa fluorada especificada. Este tipo de grasa protege los contactos recubiertos de plata y cobre contra la sulfuración, que puede causar una acumulación de sulfuro de cobre o plata en los contactos. Las propiedades aislantes del sulfuro de cobre o plata pueden aumentar la resistencia del contacto y llevar a un mayor aumento de la temperatura.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.