DOCA0221FR-00

Vibrations

Les appareils ComPacT NS ont passé avec succès les tests correspondant à la norme IEC 60068-2-6 en ce qui concerne les niveaux requis par les organismes d'inspection de la marine marchande (comme Veritas et Lloyd’s) :

  • 2 à 13,2 Hz : amplitude ±1 mm (±0,04 po.)

  • 13,2 à 100 Hz : accélération constante 0,7 g (0,25 oz)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?