DOCA0221ES-00

Vibraciones

Los aparatos ComPacT NS han superado satisfactoriamente las pruebas de conformidad con la norma IEC 60068-2-6 para los niveles requeridos por organizaciones de inspección de la marina mercante (como Veritas y Lloyd’s):

  • De 2 a 13,2 Hz: amplitud ±1 mm (±0,04 in)

  • De 13,2 a 100 Hz: aceleración constante 0,7 g (0,25 oz)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?