DOCA0221ES-01

Programa de mantenimiento preventivo intermedio del usuario final (cada 2 años)

Operaciones generales de mantenimiento preventivo como ajustes generales, resolución de problemas y diagnóstico de averías, reparaciones mediante cambio de componentes o partes funcionales, reparaciones mecánicas menores, realizadas por un técnico cualificado con las herramientas y los aparatos de medición/configuración especificados en las instrucciones de mantenimiento del fabricante.

Parte

Nombre del procedimiento

Año

Herramienta

    1 2 3 4

5*

Mecanismo

Comprobar el estado general del mecanismo.

Destornillador

Equipos auxiliares de control (aparato eléctrico)

Comprobar el cierre del equipo auxiliar de control XF a 0,85 Un.

Fuente de alimentación externa

Comprobar la apertura del equipo auxiliar de control MX a 0,70 Un.

Fuente de alimentación externa

Comprobar el funcionamiento del equipo auxiliar de control MN/MNR entre 0,35 y 0,70 Un

Fuente de alimentación externa

Comprobar el retardo de los aparatos MNR a 0,35 y 0,70 Un.

Fuente de alimentación externa

Comprobar el tiempo de disparo de MX.

Probador

Chasis (opcional)

Eliminar el polvo del chasis y reengrasar el chasis.

Mobilith SHC100

Reengrasar los clústeres de contactos de desconexión (caso específico de atmósferas corrosivas).

Mobilith SHC100

Conexiones de alimentación

Comprobar y apretar las conexiones flojas.

Solo después de una inspección visual que muestre marcas de sobrecalentamiento

Llave dinamométrica

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.