DOCA0221FR-01

Programme de maintenance préventive utilisateur intermédiaire (tous les deux ans)

Opérations de maintenance préventive telles que réglages généraux, diagnostic et résolution des pannes, réparations par échange de composants ou de pièces fonctionnelles, réparations mécaniques mineures, effectuées par un technicien qualifié du client à l'aide des outils et des appareils de mesure/réglage spécifiés dans les instructions de maintenance du fabricant.

Elément

Titre de la procédure

Année

Outil

    1 2 3 4

5*

Mécanisme

Contrôler l'état général du mécanisme.

Tournevis

Auxiliaires de contrôle (appareil à commande électrique)

Vérifier le fonctionnement en fermeture de l'auxiliaire de contrôle XF à 0,85 Un.

Alimentation externe

Vérifier le fonctionnement en ouverture de l'auxiliaire de contrôle MX à 0,70 Un.

Alimentation externe

Vérifier le fonctionnement de l'auxiliaire de contrôle MN/MNR entre 0,35 et 0,70 Un

Alimentation externe

Vérifier la temporisation des dispositifs MNR à 0,35 et 0,70 Un.

Alimentation externe

Vérifier le temps de déclenchement de MX.

Testeur

Châssis (facultatif)

Dépoussiérer et regraisser le châssis.

Mobilith SHC100

Regraisser les pinces d'embrochage (cas spécifique des atmosphères corrosives).

Mobilith SHC100

Raccordements de puissance

Vérifier et resserrer éventuellement les raccordements.

Uniquement après une inspection visuelle montrant des marques de surchauffe

Manivelle dynamométrique

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.