DOCA0221FR-01

Auxiliaire de signalisation sans fil

Introduction

L'auxiliaire de signalisation sans fil fournit des informations à distance et locales sur l'état des appareils.

La position de l'auxiliaire de signalisation sans fil à l'intérieur du boîtier et le paramétrage de la passerelle ou du Panel Server déterminent sa fonction. L'auxiliaire de signalisation sans fil fournit à distance les informations suivantes :

Position de l'auxiliaire de signalisation sans fil

Informations fournies

Emplacement OF

Etat ouvert/fermé de l'appareil

Emplacement SD

Signalement d'un déclenchement

Emplacement SDE

Signalement d'un défaut électrique

Dans l'emplacement SD, l'auxiliaire de signalisation sans fil peut être configuré pour indiquer un déclenchement du disjoncteur localement. Le voyant d'état clignote en orange pendant huit heures.

L'auxiliaire de signalisation sans fil doit être apparié à une passerelle ou un Panel Server.

L'auxiliaire de signalisation sans fil est alimenté par une pile interne. Il envoie une notification quand la pile doit être remplacée.

Pour plus d'informations sur l'installation, consultez l'instruction de service NNZ8882801 sur le site Web de Schneider Electric.

Description

  1. Bouton de réinitialisation

  2. Code QR pour accéder aux informations de l'appareil, y compris l'adresse RF-Id

  3. Voyant d'état

  4. Actionneur

  5. Couvercle de pile

Bouton de réinitialisation

Le bouton de réinitialisation permet :

  • d'accéder au mode réglage pour définir le mode de signalisation par voyant ;

  • d'apparier ou de désapparier l'auxiliaire de signalisation sans fil.

Voyant d'état

Le voyant d'état de l'auxiliaire de signalisation sans fil fournit les informations suivantes :

  • Indications pour les étapes de mise en service et de maintenance

  • Etat de la communication entre l'auxiliaire de signalisation sans fil et la passerelle ou le Panel Server

  • Etat de l'auxiliaire de signalisation sans fil

  • Indication du déclenchement du disjoncteur (avec le mode voyant allumé)

Voyant d'état Description Action
Auxiliaire de signalisation sans fil éteint ou non communiquant avec la passerelle ou le Panel Server.

Aucune

Auxiliaire de signalisation sans fil en mode appariement, recherche d'une passerelle ou d'un Panel Server. Attendez que la passerelle ou le Panel Server soit identifié.
Auxiliaire de signalisation sans fil en mode identification. Attendez que l'auxiliaire de signalisation sans fil soit détecté sur le réseau.
Auxiliaire de signalisation sans fil en communication. Un éclair vert à chaque trame envoyée.

Aucune

Perte de communication occasionnelle avec la passerelle ou le Panel Server. Vérifiez les paramètres de communication avec la passerelle ou le Panel Server.
Auxiliaire de signalisation sans fil en mode réglage, avec le mode voyant OFF. Activez le mode voyant en appuyant sur le bouton Reset.
Auxiliaire de signalisation sans fil en mode réglage, avec le mode voyant ON. Désactivez le mode voyant en appuyant sur le bouton Reset.

Indication de déclenchement lorsque l'auxiliaire de signalisation sans fil est dans l'emplacement SD et configuré en mode voyant ON

Aucun

Clignote uniquement lorsque l'actionneur est activé

Pile déchargée Changez la pile.

Mise en service

Mettez en service l'auxiliaire de signalisation sans fil à l'aide du logiciel EcoStruxure Power Commission ou des pages Web de la passerelle ou du Panel Server.

NOTE: Vérifiez le firmware de la passerelle avant de mettre en service l'auxiliaire de signalisation sans fil. Il est recommandé d'installer la plus récente version disponible.

Etape

Action

1

Mettez l'auxiliaire de signalisation sans fil en mode appariement de l'une des façons suivantes :

  • Si l'auxiliaire de signalisation sans fil n'est pas installé dans le disjoncteur, appuyez sur le bouton de réinitialisation ou sur l'actionneur.

  • Si l'auxiliaire de signalisation sans fil est installé dans l'emplacement OF, ouvrez puis fermez le disjoncteur.

  • Si l'auxiliaire de signalisation sans fil est installé dans l'emplacement SD, ouvrez, fermez puis actionnez le bouton push-to-trip du disjoncteur.

  • Si l'auxiliaire de signalisation sans fil est installé dans l'emplacement SDE, ouvrez, fermez puis déclenchez électriquement le disjoncteur.

Résultat : Le voyant d'état clignote en orange. L'auxiliaire de signalisation sans fil reste en mode appariement pendant trois minutes.

2

Appariez la passerelle ou le Panel Server avec l'auxiliaire de signalisation sans fil à l'aide du logiciel EcoStruxure Power Commission ou des pages Web de la passerelle ou du Panel Server.

Résultat : Le voyant d'état clignote en vert pour indiquer que l'auxiliaire de signalisation sans fil est apparié.

3

Configurez l'auxiliaire de signalisation sans fil à l'aide du logiciel EcoStruxure Power Commission ou des pages Web de la passerelle ou du Panel Server.

Réglage du mode voyant

Réglez le mode voyant de l'auxiliaire de signalisation sans fil sur ON pour indiquer un déclenchement local lorsque l'auxiliaire est installé dans l'emplacement SD. Le mode voyant est réglé en usine sur OFF.

Procédez comme suit pour changer le mode voyant.

Etape

Action

1

Appuyez sur le bouton de réinitialisation.

Résultat : L'auxiliaire de signalisation sans fil se réveille.

2

Appuyez trois fois sur le bouton de réinitialisation en moins de deux secondes.

Résultat : L'auxiliaire de signalisation sans fil est en mode réglage. Le voyant d'état clignote trois fois toutes les deux secondes si le mode voyant est désactivé ou six fois toutes les deux secondes si le mode voyant est activé.

3

Appuyez une fois sur le bouton de réinitialisation pour faire passer le mode voyant de Désactivé à Activé, ou de Activé à Désactivé.

4

Pour quitter le mode réglage, appuyez sur le bouton de réinitialisation pendant trois secondes.

NOTE: Si le bouton de réinitialisation n'est pas enfoncé, l'auxiliaire de signalisation sans fil quitte le mode réglage au bout de deux minutes.

Remplacement de la pile interne

L'auxiliaire de signalisation sans fil envoie une notification six mois avant que le remplacement de la pile soit indispensable.

Pour plus d'informations sur la batterie de rechange, reportez-vous à la documentation LVPED221008EN ComPacT NS 630b-3200 A - Circuit Breakers and Switch-Disconnectors - Catalogue.

Procédez comme suit pour remplacer la batterie interne.

Etape

Action

1

Retirez l'auxiliaire de signalisation sans fil de son emplacement. Voir NNZ8882801 Auxiliaire de signalisation sans fil pour disjoncteurs 100-3200 A - Instruction de service.

2

Retirez le cache de la pile en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.

3

Retirez la pile et recyclez-la.

4

Insérez la nouvelle pile conformément aux instructions indiquées dans le compartiment de batterie.

5

Remettez en place le couvercle de la batterie et verrouillez-le en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

6

Réinstallez l'auxiliaire de signalisation sans fil dans son emplacement.

7

Remettez en place le capot avant du disjoncteur.

Remplacement de l'auxiliaire de signalisation sans fil

Avant de remplacer l'auxiliaire de signalisation sans fil, procédez comme suit pour le désapparier et le supprimer dans le logiciel EcoStruxure Power Commission ou les pages Web de la passerelle ou du Panel Server.

Etape

Action

1

Retirez l'auxiliaire de signalisation sans fil de son emplacement. Voir NNZ8882801 Auxiliaire de signalisation sans fil pour disjoncteurs 100-3200 A - Instruction de service.

2

Désappariez l'auxiliaire de signalisation sans fil en appuyant sur le bouton de réinitialisation pendant au moins trois secondes ou à l'aide du logiciel EcoStruxure Power Commission ou des pages Web de la passerelle ou du Panel Server.

3

Installez le nouvel auxiliaire de signalisation sans fil dans son emplacement.

4

Appariez l'auxiliaire de signalisation sans fil en suivant la procédure décrite dans la section Mise en service.

5

Remettez en place le capot avant du disjoncteur.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.