DOCA0221ES-01

Equipo auxiliar de señalización inalámbrico

Introducción

El equipo auxiliar de señalización inalámbrico proporciona información local y remota sobre el estado del aparato.

La posición del equipo auxiliar de señalización inalámbrico dentro de la carcasa y la configuración de la puerta de enlace o el Panel Server determinan su función. El equipo auxiliar de señalización inalámbrico proporciona la siguiente información de forma remota:

Posición del equipo auxiliar indicador inalámbrico

Información proporcionada

Ranura OF

Estado del aparato abierto/cerrado

Ranura SD

Indicación de disparo

Ranura SDE

Indicación de fallo eléctrico

En la ranura SD, el equipo auxiliar de señalización inalámbrica puede configurarse para indicar un disparo del interruptor automático localmente. El LED de estado parpadea en naranja durante ocho horas.

El equipo auxiliar de señalización inalámbrico debe estar emparejado con una puerta de enlace o un Panel Server.

El equipo auxiliar de señalización inalámbrico se alimenta con una batería interna. Envía una notificación para indicar que es necesario sustituir la batería.

Para obtener más información sobre la instalación, consulte la hoja de instrucciones en el sitio web de Schneider Electric: NNZ8882801.

Descripción

  1. Botón de restablecer

  2. Código QR para acceder a la información del dispositivo, incluida la dirección RF-Id

  3. Indicador LED de estado

  4. Actuador

  5. Cubierta de la batería

Botón de restablecer

El botón de restablecimiento le permite:

  • Acceder al modo de ajuste para establecer el modo de señalización del LED de estado

  • Emparejar o desemparejar el equipo auxiliar de señalización inalámbrico

Indicador LED de estado

Un LED de estado del equipo auxiliar de señalización inalámbrico proporciona la información siguiente:

  • Ayuda con los pasos de puesta en servicio y mantenimiento

  • Estado de la comunicación entre el equipo auxiliar de señalización inalámbrico y la puerta de enlace o el Panel Server

  • Estado del equipo auxiliar de señalización inalámbrico

  • Indicación de disparo del interruptor automático (disponible cuando el modo de señalización del LED está activado).

Indicador LED de estado Descripción Acción
El equipo auxiliar de señalización inalámbrico está apagado o no está en comunicación con la puerta de enlace o el Panel Server.

Ninguno

Equipo auxiliar de señalización inalámbrico en modo de emparejamiento, buscando una puerta de enlace o un Panel Server. Espere hasta que se identifiquen la puerta de enlace o el Panel Server.
Equipo auxiliar de señalización inalámbrico en modo de identificación. Espere hasta que se detecte en la red el equipo auxiliar de señalización inalámbrico.
Equipo auxiliar de señalización inalámbrico en comunicación. Un parpadeo verde en cada trama enviada.

Ninguno

Pérdida ocasional de comunicación con la puerta de enlace o el Panel Server. Compruebe la configuración de la comunicación con la puerta de enlace o el Panel Server.
Equipo auxiliar de señalización inalámbrico en modo de ajuste, con el modo de señalización del LED desactivado. Active el modo de señalización del LED pulsando el botón Restablecer.
Equipo auxiliar de señalización inalámbrica en modo de ajuste, con el modo de indicación del indicador LED activado. Desactive el modo de indicación del LED pulsando el botón Restablecer.

Indicación de disparo cuando el equipo auxiliar de señalización inalámbrico se encuentra en la ranura SD y configurado con el modo de señalización del LED activado

Ninguno

Parpadea solo cuando el accionador está activado

Batería sin carga. Cambie la batería.

Puesta en marcha

Ponga en servicio el equipo auxiliar de señalización inalámbrico mediante el software EcoStruxure Power Commission o las páginas web de la puerta de enlace o el Panel Server.

NOTA: Compruebe el firmware de la puerta de enlace antes de poner en servicio el equipo auxiliar de señalización inalámbrico. Se recomienda actualizar a la versión más reciente disponible.

Paso

Acción

1

Coloque el equipo auxiliar de señalización inalámbrica en modo de emparejamiento de una de las siguientes maneras:

  • Si el equipo auxiliar de señalización inalámbrica no está instalado en el interruptor automático, pulse el botón de restablecimiento o el actuador.

  • Si el equipo auxiliar de señalización inalámbrica está instalado en la ranura OF, abra y cierre el interruptor automático.

  • Si el equipo auxiliar de señalización inalámbrica está instalado en la ranura SD, abra, cierre y pulse el botón de disparo del interruptor automático.

  • Si el equipo auxiliar de señalización inalámbrica está instalado en la ranura SDE, abra, cierre y dispare el interruptor automático eléctricamente.

Resultado: el LED de estado parpadea en naranja. El equipo auxiliar de señalización inalámbrica permanece en modo de emparejamiento durante tres minutos.

2

Empareje la puerta de enlace o el Panel Server con el equipo auxiliar de señalización inalámbrico mediante el software EcoStruxure Power Commission o las páginas web de la puerta de enlace o el Panel Server.

Resultado: El indicador LED de estado parpadea en verde para indicar que el equipo auxiliar de señalización inalámbrica está emparejado.

3

Configure el equipo auxiliar de señalización inalámbrico con el software EcoStruxure Power Commission o las páginas web de la puerta de enlace o el Panel Server.

Ajuste del modo de señalización del LED

Active el modo de señalización del LED del equipo auxiliar de señalización inalámbrico para indicar un disparo localmente cuando el equipo auxiliar de señalización inalámbrico esté instalado en la ranura SD. El modo de señalización del LED está desactivado de forma predeterminada.

Siga este procedimiento para cambiar el modo de señalización del LED.

Paso

Acción

1

Pulse el botón de restablecimiento.

Resultado: Se activa el equipo auxiliar de señalización inalámbrica.

2

Pulse el botón de restablecimiento tres veces en menos de dos segundos.

Resultado: el equipo auxiliar de señalización inalámbrico está en modo de ajuste. El LED de estado parpadea tres veces cada dos segundos si el modo de señalización del LED está desactivado, o seis veces cada dos segundos si el modo de señalización del LED está activado.

3

Pulse el botón de restablecimiento una vez para cambiar el modo de indicación del indicador LED de desactivado a activado o de activado a desactivado.

4

Para salir del modo de ajuste, mantenga pulsado el botón de restablecimiento durante tres segundos.

NOTA: Si no se pulsa el botón de restablecimiento, el equipo auxiliar de señalización inalámbrica saldrá del modo de ajuste transcurridos dos minutos.

Sustitución de la batería interna

El equipo auxiliar de señalización inalámbrico envía una notificación seis meses antes de que sea necesario cambiar la batería.

Para obtener más información sobre la batería de repuesto, consulte LVPED221008EN ComPacT NS 630b-3200 A - Circuit Breakers and Switch-Disconnectors - Catalogue.

Siga este procedimiento para sustituir la batería interna.

Paso

Acción

1

Retire el equipo auxiliar de señalización inalámbrica de su ranura. Consulte NNZ8882801 Dispositivo auxiliar de indicación inalámbrica para MCCB 100-3200 A - Hoja de instrucciones.

2

Gire la cubierta de la batería en el sentido de las agujas del reloj para retirarla.

3

Retire la batería y recíclela.

4

Inserte la batería nueva siguiendo las indicaciones del compartimiento de la batería.

5

Vuelva a colocar la cubierta de la batería y gírela hacia la izquierda para bloquearla.

6

Vuelva a instalar el equipo auxiliar de señalización inalámbrica en su ranura.

7

Vuelva a colocar la cubierta frontal del interruptor automático.

Sustitución del equipo auxiliar de señalización inalámbrico

Siga este procedimiento para desemparejar el equipo auxiliar de señalización inalámbrico y eliminarlo en el software EcoStruxure Power Commission o las páginas web de la puerta de enlace o el Panel Server antes de sustituir el equipo auxiliar de señalización inalámbrico.

Paso

Acción

1

Retire el equipo auxiliar de señalización inalámbrica de su ranura. Consulte NNZ8882801 Dispositivo auxiliar de indicación inalámbrica para MCCB 100-3200 A - Hoja de instrucciones.

2

Desempareje el equipo auxiliar de señalización inalámbrico pulsando el botón de restablecimiento durante al menos tres segundos y soltándolo, o utilizando el software EcoStruxure Power Commission o las páginas web de la puerta de enlace o el Panel Server.

3

Instale el nuevo equipo auxiliar de señalización inalámbrico en su ranura.

4

Empareje el equipo auxiliar de señalización inalámbrico siguiendo el procedimiento de Puesta en servicio.

5

Vuelva a colocar la cubierta delantera del interruptor automático.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.