DOCA0172ES-19

Configuración de dispositivos de energía inalámbricos

Presentación

Los dispositivos de energía inalámbricos pueden configurarse mediante las páginas web del Panel Server.

Procedimiento de configuración

Para configurar dispositivos de energía inalámbricos, siga el procedimiento descrito en Configuración de dispositivos inalámbricos en páginas web.

Las tablas incluidas a continuación muestran los parámetros para la configuración de dispositivos de energía inalámbricos.

Los campos que se muestren dependerán del tipo de dispositivo.

Tablas de parámetros

Identificación

Consulte Configuración de dispositivos inalámbricos en páginas web.

Características eléctricas

Nombre del parámetro Descripción

Secuencia de fases

Seleccione un valor de la lista para definir la secuencia de fases del medidor en función de la forma en que está cableado el panel físico y de acuerdo con la indicación de fase impresa en el producto, por ejemplo ACB.

Sensor de tensión de neutro externa

Seleccione la disponibilidad en la lista:

  • Disponible

  • No disponible

NOTA: Disponible solo para visualización, según el medidor de energía.

Posición de montaje

Seleccione la posición de montaje en la lista:

  • Arriba/línea: El dispositivo PowerTag Energy está montado en la parte superior del dispositivo.

  • Debajo/carga: El dispositivo PowerTag Energy está montado en la parte inferior del dispositivo.

Flujo de corriente

Seleccione el valor de Flujo de corriente para definir la convención que utilizará el dispositivo de energía para contar la energía. Consulte la sección Flujo de corriente para obtener más información acerca de cómo rellenar este parámetro.

Convención de signo de factor de potencia

Seleccione la convención de signo de factor de potencia en la lista. Este ajuste influye en la convención empleada para asignar el signo del factor de potencia.

  • IEC

  • IEEE

Para obtener más información, consulte la sección Convención de signo de factor de potencia.

Ajustes de comunicación

Nombre del parámetro Descripción

Período(s) de comunicación

Cuando esté disponible para el dispositivo inalámbrico seleccionado, puede establecer el período de comunicación en un valor diferente del establecido en el nivel de dispositivos de la familia. Seleccione un valor de entre 2 y 120 segundos en la lista (ajuste predeterminado de 5 segundos).

NOTA: Es posible configurar 2 segundos como período de comunicación de un dispositivo que pertenece a la familia de dispositivos inalámbricos relacionados con la energía, como Acti9 Active, Acti9 PowerTag, Acti9 Vigi, PowerLogic Tag (PLT).
NOTA: Utilice una configuración máxima de 90 segundos si es necesario calcular la demanda de energía.

Modbus virtual

Consulte Configuración de dispositivos inalámbricos en páginas web.

Disyuntor asociado

Nombre del parámetro Descripción

Características del interruptor automático

Etiqueta del interruptor automático (opcional)

Introduzca la etiqueta del interruptor automático asociado.

Corriente nominal (A)

Introduzca el valor de la corriente nominal en amperios del interruptor automático asociado o la capacidad del dispositivo de protección. No puede ser mayor que el valor de Imax del dispositivo.

Tensión nominal (V) (opcional)

Introduzca el valor de la tensión nominal del interruptor automático asociado.

  • Tensión nominal LN para la instalación de 3P4W.

  • Tensión nominal LL para la instalación de 3P3W.

Datos de contextualización

Consulte Configuración de dispositivos inalámbricos en páginas web.

Protección

Nombre del parámetro Descripción

Curva de protección

Solo para visualización

Umbral de prealarma de fuga a tierra

Seleccione el umbral para la prealarma de fuga a tierra.

Umbral de prealarma de sobretensión

Seleccione el umbral para la prealarma de sobretensión.

Umbral de prealarma de sobrecorriente

Seleccione el umbral para la prealarma de sobrecorriente.

Flujo de corriente

En el caso de dispositivos PowerTag Energy F160 y Rope, al seleccionar el flujo de corriente se define la convención del dispositivo PowerTag Energy para contar energías.

El flujo de corriente puede ser Directo o Inverso:

  • Directo: Si la flecha marcada en el dispositivo PowerTag Energy va en la misma dirección que el flujo de corriente.

  • Inverso: Si la flecha marcada en el dispositivo de energía PowerTag va en la dirección opuesta al flujo de corriente.

En las siguientes figuras se muestra la ubicación de la flecha marcada en los dispositivos PowerTag Energy F160 y Rope:

PowerTag Energy F160

PowerTag Rope

Convención de signo de factor de potencia

La configuración de la convención de signo de factor de potencia puede ser una de las siguientes:

  • IEC: en este ajuste,

    • cuando la potencia activa es negativa, el signo del factor de potencia es .

    • cuando la potencia activa es positiva, el signo del factor de potencia es +.

  • IEEE: en este ajuste,

    • cuando la carga es capacitiva, el signo del factor de potencia es +.

    • cuando la carga es inductiva, el signo del factor de potencia es –.

En el siguiente diagrama se resume la convención del signo del factor de potencia:

Intervalo de tiempo de cálculo de demanda de energía

El Panel Server calcula los siguientes valores:

  • Demanda de energía activa durante el intervalo de tiempo especificado

  • Valor de demanda punta de potencia activa durante el intervalo especificado

Configure el intervalo de tiempo del cálculo de demanda entre 1 y 60 minutos en Configuración > Dispositivos inalámbricos > Ajustes funcionales globales. Aparecerá un mensaje emergente si intenta establecer un valor no válido.

NOTA: El cálculo de la demanda de energía no es compatible con dispositivos que utilicen un período de comunicación superior a 90 segundos.

Puede restablecer el valor de demanda punta de energía a 0 para:

  • Todos los dispositivos PowerTag conectados al Panel Server, incluido PowerTag Rope en las páginas web del Panel Server, en Configuración > Dispositivos inalámbricos > Ajustes funcionales globales

  • Dispositivos individuales en Supervisión y control, haciendo clic en el nombre del dispositivo para abrir la página del dispositivo y desplazándose hasta Demanda de energía activa.

El Panel Server almacena la fecha y la hora de:

  • Cada nuevo valor máximo (punta) de demanda de energía activa desde el último restablecimiento

  • El restablecimiento de la demanda punta de potencia activa

El valor de demanda de energía se calcula por medio de la integración aritmética de valores eficaces de potencia a lo largo de un período de tiempo, divididos entre la duración del período. El resultado es equivalente a la energía acumulada durante el período de tiempo dividida entre la duración del período. La demanda de energía se calcula según el método de bloque deslizante.

Al final del intervalo de cálculo de demanda de energía, y cada décima parte del intervalo a partir de entonces. Por ejemplo, en el caso de un intervalo de 15 minutos, cada vez que transcurran 1 minuto y 30 segundos:

  • El valor de demanda a lo largo del intervalo se calcula y se actualiza.

  • El cálculo de un nuevo valor de demanda se inicializa en un intervalo nuevo:

    • Eliminando la aportación de la primera décima parte del intervalo anterior

    • Sumando la aportación de la última décima parte

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?