Configuração de dispositivos de energia sem fios
Apresentação
Os dispositivos de energia sem fios podem ser configurados através de páginas Web do Panel Server.
Procedimento de configuração
Para configurar dispositivos de energia sem fios, siga o procedimento em Configurar dispositivos sem fios através de páginas Web.
As tabelas seguintes listam os parâmetros para a configuração de dispositivos sem fios.
Os campos apresentados dependem do tipo de dispositivo.
Tabelas de parâmetros
Identificação
Consulte Configurar dispositivos sem fios através de páginas Web.
Caraterísticas elétricas
| Nome do parâmetro | Descrição |
|---|---|
|
Sequência de fase |
Selecione a partir da lista para definir a sequência de fases do medidor, dependendo da forma como o painel físico é ligado e de acordo com a indicação de fase impressa no produto, por exemplo, ACB. |
|
Sensor de tensão neutra externo |
Selecione a disponibilidade a partir da lista:
NOTA: Disponível apenas para
visualização, dependendo do medidor de potência.
|
|
Posição de montagem |
Selecione a posição de montagem a partir da lista:
|
|
Fluxo de corrente |
Selecione o para definir a convenção para o dispositivo de energia contar as energias. Consulte a secção Fluxo atual para obter mais informações sobre como preencher este parâmetro. |
|
Convenção de sinais de fator de potência |
Selecione a convenção do sinal de fator de potência a partir da lista. A definição tem uma influência na convenção utilizada para assinar o fator de potência.
Para obter mais informações, consulte a secção Convenção de sinal de fator de potência. |
Definições de comunicação
| Nome do parâmetro | Descrição |
|---|---|
|
Período de comunicação (s) |
Quando disponível para o dispositivo sem fios selecionado, pode definir o período de comunicação com um valor diferente do valor definido ao nível dos dispositivos da mesma família. Selecione um valor entre 2 e 120 segundos na lista (predefinição: 5 segundos). NOTA: É possível definir 2 segundos como o período
de comunicação de um dispositivo que pertence à família
de dispositivos sem fios relacionados com energia, como Acti9 Active, Acti9 PowerTag, Acti9 Vigi, PowerLogic Tag (PLT).
NOTA: Defina o valor máximo
para 90 segundos caso seja necessário calcular a potência.
|
Modbus virtual
Consulte Configurar dispositivos sem fios através de páginas Web.
Disjuntor associado
| Nome do parâmetro | Descrição | |
|---|---|---|
|
Caraterísticas do disjuntor |
Etiqueta do disjuntor (opcional) |
Introduza a etiqueta do disjuntor associado. |
|
Corrente nominal (A) |
Introduza o valor da corrente nominal em amperes do disjuntor associado ou a classificação do dispositivo de proteção. Não pode ser superior a Imax do dispositivo. |
|
|
Tensão nominal (V) (opcional) |
Introduza o valor da tensão nominal do disjuntor associado.
|
|
Dados de contextualização
Consulte Configurar dispositivos sem fios através de páginas Web.
Proteção
| Nome do parâmetro | Descrição |
|---|---|
|
Curva de proteção |
Apenas para visualização |
|
Limite de pré-alarme de fuga à terra |
Selecione o limite do pré-alarme de fuga à terra. |
|
Limite de pré-alarme de sobretensão |
Selecione o limite do pré-alarme de sobretensão. |
|
Limite de pré-alarme de sobrecorrente |
Selecione o limite do pré-alarme de sobretensão. |
Fluxo atual
Para dispositivos PowerTag Energy F160 e Rope, selecionar o fluxo atual define a convenção do dispositivo PowerTag Energy para contar a energia.
O fluxo atual pode ser Direto ou Inverter:
-
Direto: Se a seta marcada no dispositivo PowerTag Energy estiver na mesma direção do fluxo atual.
-
Inverter: Se a seta marcada no dispositivo PowerTag Energy estiver na direção oposta do fluxo de corrente.
Convenção de sinal de fator de potência
A definição de convenção do sinal de fator de potência pode ser uma das seguintes:
-
IEC: Nesta definição,
-
quando a potência ativa é negativa, o sinal do fator de potência é -.
-
quando a potência ativa é positiva, o sinal do fator de potência é +.
-
-
IEEE: Nesta definição,
-
quando a carga é capacitiva, o sinal do fator de potência é +.
-
quando a carga é indutiva, o sinal do fator de potência é -.
-
O diagrama seguinte resume a convenção do sinal do fator de potência:
Intervalo de tempo de cálculo da procura de energia
O Panel Server calcula os seguintes valores:
-
Exigência de potência ativa ao longo do intervalo de tempo especificado
-
Valor do pico de procura de potência ativa durante o intervalo especificado
Defina o intervalo de tempo de cálculo da procura entre 1 e 60 minutos em . É apresentada uma mensagem de pop-up se tentar definir um valor inválido.
Pode repor o valor do pico de procura de potência a 0 para:
-
Todos os dispositivos PowerTag ligados ao Panel Server, incluindo o PowerTag Rope nas páginas Web Panel Server em
-
Dispositivos individuais em , clicando no nome do dispositivo para abrir a página do dispositivo e deslocando-se para Necessidade de potência ativa.
O Panel Server armazena a data e a hora de:
-
Cada novo valor máximo (pico) de necessidade de potência ativa desde a última reposição
-
Reposição do pico de procura de potência ativa
O valor de necessidade de potência é calculado utilizando a integração aritmética de valores de RMS de potência ao longo de um período, dividido pela duração do período. O resultado é equivalente à energia acumulada durante o período dividida pela duração do período. A necessidade de energia é calculada de acordo com o método do bloco deslizante.

No final do intervalo de cálculo da exigência de potência e, em seguida, a cada um dos décimos do intervalo, por exemplo, durante um intervalo de 15 minutos, a cada 1 minuto e 30 segundos:
-
O valor de necessidade durante o intervalo é calculado e atualizado.
-
O cálculo de um novo valor de necessidade é inicializado num novo intervalo:
-
Eliminando o contributo do primeiro décimo do intervalo anterior
-
Adicionando o contributo do último décimo
-