Configuration des appareils de gestion énergétique sans fil
Présentation
Les appareils de gestion énergétique sans fil peuvent être configurés via les pages Web de Panel Server.
Procédure de configuration
Pour configurer des appareils de gestion énergétique sans fil, suivez la procédure décrite dans Configuration d'appareils sans fil via les pages Web.
Les tableaux suivants répertorient les paramètres de configuration des appareils de gestion énergétique sans fil.
Les champs affichés dépendent du type d'appareil.
Tableaux de paramètres
Identification
Reportez-vous à Configuration d'appareils sans fil via les pages Web.
Caractéristiques électriques
| Nom du paramètre | Description |
|---|---|
|
Séquence de phase |
Faites votre choix dans la liste pour définir l'ordre des phases du compteur en fonction du câblage du tableau physique et de l'indication des phases imprimée sur le produit, par exemple ACB. |
|
Capteur de tension neutre externe |
Sélectionnez la disponibilité dans la liste :
NOTE: Disponible pour affichage uniquement,
en fonction de la centrale de mesure.
|
|
Position de montage |
Sélectionnez la position de montage dans la liste :
|
|
Sens du courant |
Sélectionnez le pour définir la convention selon laquelle l'appareil de gestion énergétique compte les énergies. Reportez-vous à la section Circulation du courant pour plus d'informations sur ce paramètre. |
|
Convention de signe du facteur de puissance |
Sélectionnez la convention de signe du facteur de puissance dans la liste. Ce paramètre a une influence sur la convention utilisée pour signer le facteur de puissance.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Convention de signe des facteurs de puissance. |
Paramètres de communication
| Nom du paramètre | Description |
|---|---|
|
Période de communication (s) |
Lorsque cette option est disponible pour l'appareil sans fil sélectionné, vous pouvez définir la période de communication sur une valeur différente de celle définie au niveau de la famille d'appareils. Sélectionnez une valeur comprise entre 2 et 120 secondes dans la liste (la valeur par défaut est 5 secondes). NOTE: Il est possible de définir une période de communication
de 2 secondes pour un appareil qui appartient à la famille des
appareils sans fil liés à l'énergie, par exemple Acti9 Active, Acti9 PowerTag, Acti9 Vigi, PowerLogic Tag (PLT).
NOTE: Utilisez un réglage
maximum de 90 secondes si un calcul de la demande de puissance est
nécessaire.
|
Modbus virtuel
Reportez-vous à Configuration d'appareils sans fil via les pages Web.
Disjoncteur associé
| Nom du paramètre | Description | |
|---|---|---|
|
Caractéristiques du disjoncteur |
Etiquette du disjoncteur (facultatif) |
Entrez l'étiquette du disjoncteur associé. |
|
Courant nominal (A) |
Entrez la valeur (en ampères) du courant nominal du disjoncteur associé ou le calibre de l’appareil de protection. Cette valeur ne peut pas être supérieure au paramètre Imax de l'équipement. |
|
|
Tension nominale (V) (facultatif) |
Entrez la valeur de la tension nominale du disjoncteur associé.
|
|
Contextualisation des données
Reportez-vous à Configuration d'appareils sans fil via les pages Web.
Protection
| Nom du paramètre | Description |
|---|---|
|
Courbe de protection |
Pour affichage uniquement |
|
Seuil de pré-alarme courant de fuite |
Sélectionnez le seuil de la pré-alarme de fuite à la terre. |
|
Seuil de pré-alarme surtension |
Sélectionnez le seuil de la pré-alarme de tension excessive. |
|
Seuil de préalarme surintensité |
Sélectionnez le seuil de la pré-alarme d'intensité de courant excessive. |
Circulation du courant
Pour les appareils PowerTag Energy F160 et Rope, la sélection du sens du courant définit la convention utilisée par l'appareil PowerTag Energy pour compter les énergies.
Le sens du courant peut être Direct ou Inverse :
-
Direct : Si la flèche marquée sur l'appareil PowerTag Energy indique la même direction que celle du courant.
-
Inverse : Si la flèche marquée sur l'appareil PowerTag Energy indique la direction opposée à celle du courant.
Convention de signe des facteurs de puissance
Le paramètre de convention du signe du facteur de puissance peut être l’un des suivants :
-
IEC : Avec ce paramètre,
-
lorsque la puissance active est négative, le signe du facteur de puissance est -.
-
lorsque la puissance active est positive, le signe du facteur de puissance est +.
-
-
IEEE : Avec ce paramètre,
-
lorsque la charge est capacitive, le signe du facteur de puissance est +.
-
lorsque la charge est inductive, le signe du facteur de puissance est -.
-
Le schéma suivant récapitule les différentes conventions du signe de facteur de puissance :
Intervalle de calcul de la demande de puissance
Le Panel Server calcule les valeurs suivantes :
-
Demande de puissance active sur l'intervalle de temps spécifié
-
Pic de demande de puissance active pendant l’intervalle spécifié
Définissez l’intervalle de calcul de la demande entre 1 et 60 minutes dans . Un message contextuel s'affiche si vous tentez de définir une valeur non valide.
Vous pouvez réinitialiser la valeur du pic de demande de puissance à 0 pour :
-
Tous les appareils l PowerTag connectés au Panel Server, y compris PowerTag Rope, dans les pages Web de Panel Server sous
-
Des appareils individuels dans : cliquez sur le nom de l'appareil pour ouvrir la page correspondante et faites défiler l'affichage jusqu'à Demande de puissance active.
Le Panel Server stocke la date et l'heure pour :
-
Chaque nouvelle valeur maximum (pic) de la demande de puissance active depuis la dernière réinitialisation
-
Réinitialisation du pic de demande de puissance active
La valeur de la demande de puissance est calculée par intégration arithmétique des valeurs efficaces de puissance sur une période de temps définie, divisée par la durée de la période. Le résultat correspond à l'énergie accumulée au cours de cette période, divisée par la durée de la période. La demande de puissance est calculée selon la méthode de fenêtre glissante.

A la fin de l'intervalle de calcul de la demande de puissance puis à chaque dixième de cet intervalle (toutes les 90 secondes pour un intervalle de 15 minutes, par exemple) :
-
La valeur de la demande dans l'intervalle est calculée et mise à jour.
-
Le calcul d'une nouvelle valeur de demande est initialisé dans un nouvel intervalle :
-
en éliminant la contribution du premier dixième de l'intervalle précédent ;
-
en ajoutant la contribution du dernier dixième.
-