DOCA0172ES-19

Menú Supervisión y control

Descripción general

PELIGRO
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO
No se base únicamente en las mediciones o el estado del equipo indicados en las páginas web del Panel Server para trabajar con el equipo o dentro de él.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.

La página web del menú Supervisión y control muestra los dispositivos instalados en el sistema y asociados con el Panel Server.

Hay dos vistas disponibles:

  • Vista de dispositivo: muestra los dispositivos asociados en una lista en el panel izquierdo (vista de árbol). La lista puede mostrarse ordenada por uso o por zona. Seleccione los medios para agrupar los dispositivos en la lista haciendo clic en el icono de lista . La vista en árbol de los dispositivos se puede contraer. Los datos de supervisión y control del dispositivo seleccionado se muestran en los widgets de la pantalla principal, con un widget para cada tipo de datos.

    Los comandos globales están disponibles en el formulario Vista de dispositivo.

  • Vista de varios dispositivos: Muestra datos de dispositivos seleccionados y hasta dos tipos de datos en forma de tabla.

Los datos se actualizan automáticamente cada 15 segundos en ambas vistas.

Vista de dispositivos

Haga clic en el nombre de un dispositivo para ver información específica de ese dispositivo:

  • Encabezado: Información sobre el dispositivo:

    • Modelo de dispositivo.

    • Versión de firmware del dispositivo.

    • Número de serie del dispositivo.

    • Datos contextuales (si están asignados):

      • Producto

      • Uso

      • Zona

    • Estado de conexión del dispositivo.

    • RF-ID del dispositivo (dispositivos inalámbricos)

  • Ficha Datos: Datos en tiempo real del dispositivo mostrados como widgets, con un widget para cada tipo de datos relevante en el dispositivo.

    Los datos se muestran como un gráfico o valores de datos, según el tipo del datos.

    Las alarmas activas se muestran cuando se cumplen las siguientes condiciones:

    • La alarma está activa al acceder a las páginas web.

    • La alarma no se confirma.

    Las operaciones de control se muestran en el widget correspondiente como botones en los que se puede hacer clic para iniciar la operación.

  • Ficha Datos avanzados

Los comandos individuales siguientes se pueden enviar desde la vista de dispositivo, según el dispositivo:

  • Restablecer todas las energías

  • Restablecer la potencia activa entregada - demandas punta recibidas

  • Estado del indicador de posición de estado del interruptor automático (abierto/cerrado)

  • Estado desactivado de desconexión de salida estándar (apagado/desconectado)

Los iconos en la parte superior derecha de la página le dan acceso directo a las páginas siguientes de ese dispositivo:

  • Para acceder a la página de mantenimiento del dispositivo, haga clic en el icono de mantenimiento .

  • Para acceder a la página de ajustes del dispositivo, haga clic en el icono de ajustes .

  • Para acceder a la página de Gestión de datos, haga clic en el icono de base de datos .

  • Para acceder a los datos de tendencias, haga clic en el icono de tendencias .

Vista de varios dispositivos

Seleccione hasta cinco dispositivos y dos tipos de datos en los menús desplegables, y haga clic fuera de la lista para mostrar los resultados en una tabla. Seleccione el medio para agrupar los dispositivos en la lista haciendo clic en el icono de lista . La lista se ordena alfabéticamente por Uso o por Zona.

La tabla muestra:

  • Una columna con nombres de datos y mediciones

  • Una columna para cada dispositivo seleccionado

  • Un bloque de datos para Descripción y todos los tipos de datos seleccionado. El bloque Descripción muestra lo siguiente:

    • Etiqueta

    • Familia de dispositivos

    • Producto

    • Uso

    • Zona

Los bloques siguientes muestran los tipos de datos seleccionados. Las celdas vacías indican que no hay datos disponibles para ese dispositivo y tipo de datos.

Datos avanzados

En el menú Monitorización y control en Vista de dispositivo, la pestaña Datos avanzados del dispositivo seleccionado muestra la lista exhaustiva de datos en tiempo real relacionados con este dispositivo. Los datos se actualizan cada 15 segundos.

La tabla siguiente presenta los datos disponibles por familia de mediciones. La disponibilidad de las mediciones depende del tipo de dispositivo conectado.

Tipo de datos

Datos en la página web del Panel Server

Potencia activa

Potencia activa total

Potencia activa A

Potencia activa B

Potencia activa C

Factor de potencia total

Potencia aparente

Potencia aparente total

Potencia aparente A

Potencia aparente B

Potencia aparente C

Interruptor automático

Posición del interruptor

Indicador de disparo (posición SD)

Recuento de disparo (posición cierre a SD) no reiniciable

Recuento de fallos eléctricos en disparo (cierre > SDE) no reiniciable

Corriente

Corriente

Corriente A

Corriente B

Corriente C

Corriente N

Corriente a tierra

THD de intensidad

THD de intensidad de fondo A

THD de intensidad de fondo B

THD de intensidad de fondo C

THD de intensidad de fondo N

Entradas integradas

Entrada de estado 1

Entrada de estado 2

Consumo

Caudal

Salida de estado

Energía

Energía activa entregada

Energía activa recibida

Energía reactiva suministrada

Energía reactiva recibida

Energía aparente

Energía aparente suministrada

Entorno

Temperatura

Humedad relativa

Concentración de CO 2.

Calidad del aire

Fase de temperatura A

Fase de temperatura B

Fase de temperatura C

Rango de temperatura

Estado de funcionamiento

Tensión de la batería

Temperatura interna

Enlace RSSI

Corriente armónica

Corriente armónica de carga A

Corriente armónica de salida A

Corriente armónica de carga B

Corriente armónica de salida B

Corriente armónica de carga C

Corriente armónica de salida C

Corriente armónica de salida del neutro

Temperatura IGBT

Placa de temperatura en el dispositivo

Temperatura IGBT A

Temperatura IGBT B

Temperatura IGBT C

Aislamiento

Aislamiento a tierra

Capacidad de acoplamiento a tierra

Motor

Indicador de disparo

Motor-en marcha

Modalidad de funcionamiento del motor

Estado de polo

Estado de contactor

Consigna de velocidad

Velocidad del motor

Sentido de giro del motor

Potencia reactiva

Potencia reactiva total

Potencia reactiva A

Potencia reactiva B

Potencia reactiva C

Desequilibrio

Desequilibrio de intensidad A

Desequilibrio de intensidad B

Desequilibrio de intensidad C

Desequilibrio de intensidad N

Desequilibrio de tensión A-B

Desequilibrio de tensión B-C

Desequilibrio de tensión C-A

Desequilibrio de tensión A-N

Desequilibrio de tensión B-N

Desequilibrio de tensión C-N

Tensión

Tensión L-L

Tensión A-B

Tensión B-C

Tensión C-A

Tensión L-N

Tensión A-N

Tensión B-N

Tensión C-N

Temperatura del devanado

Devanado del transformador de temperatura A

Devanado del transformador de temperatura B

Devanado del transformador de temperatura C

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?