DOCA0172DE-19

Menü „Überwachung und Steuerung“

Überblick

GEFAHR
GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS, EINER EXPLOSION ODER EINES LICHTBOGENS
Verlassen Sie sich nicht ausschließlich auf die Messwerte oder den Gerätestatus auf den Panel Server-Webseiten, bevor Sie Arbeiten am oder im Gerät vornehmen.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen hat Tod oder schwere Verletzungen zur Folge.

Auf der Webseite für das Menü Überwachung und Steuerung werden die im System installierten und dem Panel Server zugeordneten Geräte angezeigt.

Es sind zwei Ansichten verfügbar:

  • Geräteansicht: Zeigt die zugeordneten Geräte in einer Liste im linken Fensterbereich (Baumstruktur) an. Die Liste kann nach Verwendung oder nach Zone sortiert angezeigt werden. Wählen Sie das Element zur Gruppierung der Geräte in der Liste aus, indem Sie auf das Listensymbol klicken. Die Gerätebaumansicht kann reduziert (eingeklappt) werden. Überwachungs- und Steuerungsdaten für das ausgewählte Gerät werden in Widgets auf dem Hauptbildschirm angezeigt, mit einem Widget für jeden Datentyp.

    Globale Befehle sind über die Geräteansicht verfügbar.

  • Mehrgeräteansicht: Zeigt Daten von ausgewählten Geräten und bis zu zwei Datentypen in einer Tabelle an.

Die Daten werden in beiden Ansichten automatisch alle 15 Sekunden aktualisiert.

Geräteansicht

Klicken Sie auf einen Gerätenamen, um gerätespezifische Informationen anzuzeigen:

  • Kopfzeile: Informationen zum Gerät:

    • Gerätemodell

    • Firmwareversion des Geräts

    • Seriennummer des Geräts

    • Kontextdaten (falls zugewiesen):

      • Medium (Verbrauchsgut)

      • Nutzung

      • Zone

    • Geräteverbindungsstatus

    • RF-ID des Geräts (Wireless-Geräte)

  • Registerkarte „Daten“: Echtzeitdaten des Geräts, die als Widgets angezeigt werden, mit einem Widget für jeden für das Gerät relevanten Datentyp.

    Die Daten werden je nach Datentyp als Grafik oder Datenwerte dargestellt.

    Aktive Alarme werden angezeigt, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind:

    • Der Alarm ist aktiv, wenn Sie auf die Webseiten zugreifen.

    • Der Alarm wurde nicht quittiert.

    Steuerungsvorgänge werden im entsprechenden Widget als Schaltflächen angezeigt, auf die Sie klicken können, um den Vorgang zu starten.

  • Registerkarte „Erweiterte Daten“

Folgende Einzelbefehle können je nach Gerät über die Geräteansicht ausgegeben werden:

  • Zurücksetzen aller Energiewerte

  • Zurücksetzen der gelieferten Wirkleistung - der empfangenen Spitzenbedarfswerte

  • Status der Leistungsschalter-Statusanzeige (Offen/Geschlossen)

  • Getrennt/Aus-Status der Standardausgänge (Aus/Getrennt)

Die Symbole oben rechts auf der Seite bieten Ihnen direkten Zugriff auf die folgenden Seiten für das jeweilige Gerät:

  • Der Zugriff auf die Seite der Gerätewartung erfolgt über das Wartungssymbol .

  • Der Zugriff auf die Seite der Geräteeinstellungen erfolgt über das Einstellungssymbol .

  • Der Zugriff auf die Seite der Datenverwaltung erfolgt über das Datenbanksymbol .

  • Der Zugriff auf die Trenddaten erfolgt über das Trendverfolgungssymbol .

Mehrgeräteansicht

Wählen Sie bis zu fünf Geräte und zwei Datentypen in den Dropdown-Menüs aus und klicken Sie auf eine Stelle außerhalb der Liste, um die Ergebnisse in einer Tabelle anzuzeigen. Wählen Sie das Element zur Gruppierung der Geräte in der Liste aus, indem Sie auf das Listensymbol klicken. Die Liste wird in alphabetischer Reihenfolge nach Nutzung oder nach Zone sortiert.

Die Tabelle enthält Folgendes:

  • Eine Spalte mit Daten und Messungsnamen

  • Eine Spalte für jedes ausgewählte Gerät

  • Einen Datenblock Übersicht für jeden ausgewählten Datentyp. Der Block Übersicht enthält folgende Informationen:

    • Bezeichnung

    • Gerätefamilie

    • Medium

    • Nutzung

    • Zone

Die folgenden Blöcke zeigen die ausgewählten Datentypen an. Leere Zellen geben an, dass für das Gerät und den Datentyp keine Daten verfügbar sind.

Erweiterte Daten

Im Menü Überwachung und Steuerung in der Geräteansicht zeigt die Registerkarte Erweiterte Daten des ausgewählten Geräts die vollständige Liste der Echtzeitdaten dieses Geräts an. Die Daten werden alle 15 Sekunden aktualisiert.

Die folgende Tabelle enthält die für jede Messwertfamilie verfügbaren Daten. Die Verfügbarkeit der Messwerte ist vom Typ des verbundenen Geräts abhängig.

Datentyp

Daten auf der Panel Server-Webseite

Wirkleistung

Wirkleistung gesamt

Wirkleistung A

Wirkleistung B

Wirkleistung C

Leistungsfaktor gesamt

Scheinleistung

Scheinleistung gesamt

Scheinleistung A

Scheinleistung B

Scheinleistung C

Leistungsschalter

Position des Leistungsschalters

Auslöseanzeige (SD-Position)

Auslösezähler (Schließen in SD-Position), nicht rücksetzbar

Auslösezähler für elektrische Fehler (Schließen > SDE), nicht rücksetzbar

Strom

Strom

Strom A

Strom B

Strom C

Strom N

Erdstrom

Strom THD

Strom THD A

Strom THD B

Strom THD C

Strom THD N

Integrierte Digitaleingänge

Status Eingang 1

Status Eingang 2

Verbrauch

Durchfluss

Status Ausgang

Energie

Wirkenergie geliefert

Wirkenergie bezogen

Blindenergie geliefert

Blindenergie bezogen

Scheinenergie

Scheinenergie geliefert

Umgebung

Temperatur

Relative Luftfeuchtigkeit

CO2-Konzentration

Luftqualität

Temperatur Phase A

Temperatur Phase B

Temperatur Phase C

Temperatur neutral

Gesundheitszustand

Batteriespannung

Innentemperatur

RSSI-Verbindung

Oberschwingungsstrom

Last Oberschwingungsstrom A

Ausgang Oberschwingungsstrom A

Last Oberschwingungsstrom B

Ausgang Oberschwingungsstrom B

Last Oberschwingungsstrom C

Ausgang Oberschwingungsstrom C

Ausgang Oberschwingungsstrom N

IGBT-Temperatur

Temperatur Platine im Gerät

Temperatur IGBT A

Temperatur IGBT B

Temperatur IGBT C

Isolation

Isolationserde

Erdungskapazität

Motor

Auslöseanzeige

Motor läuft

Motorbetriebsart

Pol-Status

Schützstatus

Geschwindigkeitssollwert

Motordrehzahl

Drehrichtung des Motors

Blindleistung

Blindleistung gesamt

Blindleistung A

Blindleistung B

Blindleistung C

Unsymmetrie

Stromunsymmetrie A

Stromunsymmetrie B

Stromunsymmetrie C

Stromunsymmetrie N

Spannungsunsymmetrie A-B

Spannungsunsymmetrie B-C

Spannungsunsymmetrie C-A

Spannungsunsymmetrie A-N

Spannungsunsymmetrie B-N

Spannungsunsymmetrie C-N

Spannung

Spannung L-L

Spannung A-B

Spannung B-C

Spannung C-A

Spannung L-N

Spannung A-N

Spannung B-N

Spannung C-N

Wicklungstemperatur

Temperatur Transformatorwicklung A

Temperatur Transformatorwicklung B

Temperatur Transformatorwicklung C

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?