DOCA0172FR-19

Menu Surveillance et contrôle

Présentation

DANGER
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC ELECTRIQUE
Ne vous fiez pas uniquement aux mesures ou à l'état de l'appareil indiqués dans les pages Web de Panel Server avant de travailler sur ou à l'intérieur de l'appareil.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

La page Web du menu Surveillance et contrôle affiche les appareils qui sont installés dans le système et associés au Panel Server.

Deux vues sont disponibles :

  • Vue d'appareil : affiche les appareils associés dans le volet gauche (vue arborescente) La liste peut être affichée triée par utilisation ou par zone. Sélectionnez le moyen de regrouper les appareils dans la liste en cliquant sur l'icône de liste . L'arborescence des appareils peut être réduite. Les données de surveillance et de contrôle concernant l'appareil sélectionné sont affichées dans des widgets de l'écran principal, à raison d'un widget par type de données.

    Les commandes globales sont disponibles depuis la Vue d'appareil.

  • Vue multi-appareils : Affiche les données concernant les appareils sélectionnés sous forme de tableau, avec au maximum deux types de données.

Dans les deux vues, les données sont actualisées automatiquement toutes les 15 secondes.

Vue d'appareil

Cliquez sur le nom d'un appareil pour afficher les informations spécifiques à cet équipement :

  • En-tête : Informations sur l'appareil :

    • Modèle de l'appareil

    • Version du micrologiciel de l'appareil

    • Numéro de série de l'appareil

    • Données contextuelles (le cas échéant) :

      • Produit

      • Usage

      • Zone

    • État de connexion de l'appareil

    • RF-ID de l’appareil (appareils sans fil)

  • Onglet de données : Données en temps réel de l'appareil affichées sous forme de widgets, à raison d'un widget pour chaque type de données concerné.

    Les données sont affichées sous forme de graphique ou de valeurs de données, en fonction de leur type.

    Les alarmes actives sont affichées lorsque les conditions suivantes sont remplies :

    • l'alarme est active lorsque vous accédez aux pages Web,

    • l'alarme n'est pas acquittée.

    Les opérations de contrôle sont affichées dans le widget approprié sous la forme de boutons sur lesquels vous pouvez cliquer pour lancer l'opération correspondante.

  • Onglet de données avancées

Les commandes individuelles suivantes peuvent être envoyées à partir de la Vue d'appareil, en fonction de l'équipement :

  • Réinitialiser toutes les énergies

  • Réinitialiser le pic de demande de puissance active consommée - produite

  • Etat de l'indicateur de position du disjoncteur (ouvert/fermé)

  • Statut de sortie standard déconnectée désactivé (désactivé/déconnecté)

Les icônes affichées en haut à droite de la page permettent d'accéder directement aux pages suivantes concernant cet appareil :

  • Accédez à la page de maintenance de l’appareil en cliquant sur l’icône Maintenance .

  • Accédez à la page des paramètres de l'appareil en cliquant sur l'icône Paramètres .

  • Accédez à la page de gestion des données en cliquant sur l'icône Base de données .

  • Accédez aux données de tendance en cliquant sur l'icône Tendances .

Vue multi-appareils

Vous pouvez sélectionner jusqu'à cinq appareils et deux types de données dans les menus déroulants. Cliquez ensuite à l'extérieur de la liste pour afficher les résultats dans un tableau. Sélectionnez le moyen de regrouper les appareils dans la liste en cliquant sur l'icône de liste . La liste est triée par ordre alphabétique par Usage ou par Zone.

Le tableau affiche :

  • Une colonne avec les noms de données et de mesure

  • Une colonne pour chaque appareil sélectionné

  • Un bloc de données pour Présentation et chaque type de données sélectionné. Le bloc Présentation affiche :

    • Étiquette

    • Famille d'appareils

    • Produit

    • Usage

    • Zone

Les blocs suivants affichent les types de données sélectionnés. Les cellules vides indiquent qu'aucune donnée n'est disponible pour cet appareil et ce type de données.

Données avancées

Dans le menu Monitoring and Control dans Device view, l'onglet Advanced data de l'appareil sélectionné affiche la liste exhaustive des données en temps réel relatives à cet appareil. Les données sont actualisées toutes les 15 secondes.

Le tableau suivant présente les données disponibles par famille de mesures. La disponibilité des mesures dépend du type d'appareil connecté.

Type de données

Données sur la page Web Panel Server

Puissance active

Puissance active totale

Puissance active A

Puissance active B

Puissance active C

Facteur de puissance total

Puissance apparente

Puissance apparente totale

Puissance apparente A

Puissance apparente B

Puissance apparente C

Disjoncteur

Position du disjoncteur

Indicateur de déclenchement (position SD)

Compteur de déclenchements (fermeture en position SD) non réinitialisable

Compteur de déclenchements sur défaut électrique (fermeture > SDE) non réinitialisable

Courant

Courant

Courant A

Courant B

Courant C

Courant N

Courant terre

THD du courant

THD courant fondamental A

THD courant fondamental B

THD courant fondamental C

THD courant fondamental N

Entrées incorporées

Entrée état 1

Entrée état 2

Consommation

Flux

Sortie état

Énergie

Énergie active fournie

Énergie active reçue

Énergie réactive fournie

Énergie réactive reçue

Énergie apparente

Énergie apparente fournie

Environnement

Température

Humidité relative

Concentration de CO2

Qualité de l'air

Température phase A

Température phase B

Température phase C

Température neutre

Etat d’intégrité

Tension de la batterie

Température interne

Liaison RSSI

Courant harmonique

Courant harmonique de charge A

Courant harmonique de sortie A

Courant harmonique de charge B

Courant harmonique de sortie B

Courant harmonique de charge C

Courant harmonique de sortie C

Courant neutre harmonique de la sortie

Température IGBT

Carte de température du produit

Température IGBT A

Température IGBT B

Température IGBT C

Isolement

Courant d'isolement de terre

Capacité de couplage à la terre

Moteur

Indicateur de déclenchement

Moteur en fonctionnement

Mode de fonctionnement du moteur

État du pôle

État du contacteur

Consigne de vitesse

Vitesse du moteur

Sens de rotation du moteur

Puissance réactive

Puissance réactive totale

Puissance réactive A

Puissance réactive B

Puissance réactive C

Déséquilibre

Déséquilibre de courant A

Déséquilibre de courant B

Déséquilibre de courant C

Déséquilibre de courant N

Déséquilibre de tension A-B

Déséquilibre de tension B-C

Déséquilibre de tension C-A

Déséquilibre de tension A-N

Déséquilibre de tension B-N

Déséquilibre de tension C-N

Tension

Tension L-L

Tension A-B

Tension B-C

Tension C-A

Tension L-N

Tension A-N

Tension B-N

Tension C-N

Température d'enroulement

Température transformateur enroulement A

Température transformateur enroulement B

Température transformateur enroulement C

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?