DOCA0172ES-19

Modelos personalizados para dispositivos Modbus aguas abajo (modelos Universal y Advanced)

Presentación

AVISO
Compatibilidad con modelos personalizados existentes después de la actualización del firmware
Después de actualizar el firmware de Panel Server, si los dispositivos asociados a un modelo personalizado muestran datos erróneos o no se pueden importar, actualice el modelo personalizado utilizando la herramienta de portal EcoStruxure Power Commission Web e impórtelo de nuevo en Panel Server. Realice una acción Cambiar versiones y actualizar para el modelo personalizado.
El incumplimiento de estas instrucciones puede dar lugar a errores en los datos.

El Panel Server admite el uso de modelos personalizados para dispositivos Modbus aguas abajo. Se puede crear un modelo personalizado para administrar un dispositivo Modbus que no esté administrado de forma nativa por los modelos integrados del Panel Server o si se prefiere utilizar un modelo distinto del integrado.

Los modelos personalizados solo son para aplicaciones de EcoStruxure Asset Advisor EcoStruxure Resource Advisor y EcoStruxure Energy Hub (parte de EcoStruxure Building Activate) y funciones del servidor de energía de Panel Server Advanced. Se pueden utilizar en otras aplicaciones, pero solo permiten la visualización de los datos del dispositivo en la pantalla de supervisión.

Los modelos personalizados se crean o modifican en la herramienta de portal EcoStruxure Power Commission Web (EPC Web). El EPC Web contiene ayuda contextual para guiarle.

Los modelos personalizados nuevos y modificados se importan en el Panel Server mediante las páginas web del Panel Server. Para obtener más información acerca de cómo detectar dispositivos Modbus de forma automática o manual, consulte Adición y eliminación de dispositivos Modbus.

Disponibilidad

Esta función está disponible en Panel Server Universal y Advanced.

Ajuste de los parámetros

Los modelos personalizados están disponibles en las páginas web del Panel Server, en Configuración > Dispositivos Modbus > Modelos personalizados.

Creación de modelos personalizados

Cree el modelo personalizado mediante el comando de la herramienta de portal EcoStruxure Power Commission Web (EPC Web).

El modelo personalizado contiene la lista de mediciones y alarmas compatibles con el dispositivo Modbus conectado al Panel Server.

Los modelos de dispositivos personalizados se pueden utilizar para añadir dispositivos inalámbricos mediante una arquitectura principal/secundario.

El modelo de dispositivo personalizado debe tener el contenido indicado a continuación. No se puede importar en las páginas web del Panel Server si no sigue estas reglas:

  • modelingInformation

  • productIdentification

  • measure

  • modbusMapping

  • modbusDataModel

Los modelos personalizados pueden incluir alarmas, nombres de eventos, condiciones, valores y gravedad.

Los modelos personalizados pueden incluir las reglas de detección Modbus, que permiten a Panel Server utilizar modelos personalizados además de modelos integrados para detectar dispositivos Modbus. Para obtener más información sobre las reglas, consulte la herramienta EPC Web.

Las unidades personalizadas del modelo de dispositivo personalizado deben cumplir las siguientes reglas de sintaxis:

  • Número máximo de caracteres: 16

  • Use solo los caracteres de la tabla siguiente.

Caracteres Descripción

Caracteres alfanuméricos

  • Todas las letras mayúsculas de la A a la Z
  • Todas las letras minúsculas de la a a la z
  • Todos los números del 0 al 9

/

Barra oblicua

*

Estrella (multiplicar)

-

Menos

+

Más

%

Porcentaje

(

Paréntesis izquierdo

)

Paréntesis derecho

.

Punto

Ω

Omega (ohm)

μ

mu (micro)

‘espacio’

El carácter de espacio

°

Grados, por ejemplo °C

Caracteres de superíndice

  • Todos los números del 0 al 9
  • Caracteres más y menos

Exporte el modelo personalizado a un archivo zip.

Importación de un modelo de dispositivo personalizado

Para importar un modelo de dispositivo personalizado creado en la herramienta EPC Web y exportado previamente en un archivo zip, siga este procedimiento:

  1. Desde las páginas web del Panel Server, vaya a Configuración > Dispositivos Modbus > Modelos personalizados.

  2. Haga clic en Importar. Puede importar:

    • Un nuevo modelo personalizado. Este es un modelo personalizado que no se ha importado actualmente al Panel Server y es compatible con la versión de firmware de Panel Server. Consulte la tabla de compatibilidad.

    • Un modelo personalizado modificado. Se trata de una modificación de un modelo personalizado que ya se ha importado y que utilizan los dispositivos Modbus conectados.

      NOTA: No se admite la importación de una versión modificada de un modelo personalizado con formato obsoleto en Panel Server.
  3. Seleccione un modelo de dispositivo personalizado que se haya almacenado localmente en un archivo zip.

    El archivo zip puede contener tanto modelos personalizados nuevos como modificados. Panel Server puede alojar un máximo de dos versiones diferentes con el mismo nombre de modelo personalizado. Los dispositivos Modbus solo utilizan una versión (la versión actual). La otra versión se almacena como una versión disponible en la tabla de modelos personalizados.

NOTA: Se muestra un mensaje de error si el modelo personalizado no cumple las reglas de sintaxis (consulte Creación de modelos personalizados).

Cuando el modelo personalizado se importa correctamente, se muestra en la tabla de modelos personalizados. Se puede importar un máximo de 50 modelos personalizados al Panel Server.

Se crea automáticamente una instancia de un nuevo modelo personalizado para que se puedan añadir nuevos dispositivos Modbus con ese modelo personalizado. Se muestra como la versión actual en la tabla de modelos personalizados.

En el caso de los modelos personalizados modificados, la nueva versión estará disponible para su uso en la tabla de modelos personalizados. No se crea automáticamente una instancia de ella. Seleccione Cambiar versiones y actualizar dispositivos para aplicar la nueva versión a los dispositivos Modbus seleccionados.

NOTA: Se recomienda realizar una copia de seguridad de la configuración de Panel Server antes de cambiar de versión.

Compatibilidad de modelos personalizados

La tabla incluida a continuación indica la compatibilidad entre modelos personalizados en la herrramienta EPC Web y versiones de firmware de Panel Server.

Fecha de creación del modelo personalizado

Versión de la herramienta EPC Web

Versión de firmware PAS

2.0

2.1

2.2

2.3

2.4 o superior

Octubre de 2025 o posterior

2.6

@experts: confirm the EPC Web tool version

Marzo de 2025-septiembre de 2025

2.5

Enero de 2025-febrero de 2025

2.4

Septiembre de 2024-diciembre de 2025

2.3

Agosto de 2024 o anterior

2.2

  • ✔ Compatible
  • No compatible
  • No compatible para importación en Panel Server Las versiones actuales y disponibles que figuran en la tabla de modelos personalizados de las páginas web de Panel Server continúan siendo compatibles con Panel Server.

Tabla de modelos personalizados

La tabla de modelos personalizados muestra la siguiente información y permite realizar actualizaciones de versiones o eliminar modelos personalizados:

Columna Descripción

Nombre del modelo

Nombre del modelo personalizado importado.

Versión actual

Versión actual del modelo personalizado, utilizada por los dispositivos Modbus asociados. Se puede importar un máximo de 50 modelos personalizados.

NOTA: Un icono indica si la versión actual del modelo personalizado tiene un formato obsoleto. El modelo personalizado sigue siendo compatible.

Incluye reglas de detección

Verdadero/Falso Indica si la versión actual del modelo de dispositivo personalizado contiene reglas de detección Modbus. Si se muestra Verdadero, la versión actual del modelo puede seleccionarse con el Panel Server para detectar automáticamente dispositivos Modbus.

Fecha de modificación del modelo

Indica la última fecha en la que se modificó el modelo personalizado actual.

Versión disponible

Versión alternativa del modelo personalizado disponible para aplicarse en dispositivos Modbus asociados.

NOTA: Un icono indica si la versión disponible del modelo personalizado tiene un formato obsoleto.

Dispositivos asociados

El número de dispositivos Modbus asociados con la versión actual del modelo personalizado. Este número se actualiza cuando se descubren nuevos dispositivos Modbus de manera manual o automática.

(menú contextual)

Haga clic en este icono para abrir un menú contextual. Los elementos que se muestran dependen del dispositivo:

  • Cambiar versiones y actualizar dispositivos: Haga clic aquí para cambiar la versión actual a la versión disponible. Al cambiar el modelo a una versión más reciente, se actualizan automáticamente todos los dispositivos asociados con las nuevas funciones de la versión actualizada (por ejemplo, las nuevas medidas).

    NOTA: Para conocer la disponibilidad de Cambiar versiones y actualizar dispositivos, consulte la tabla incluida a continuación.
    NOTA: Después de actualizar a una nueva versión, la versión original aparece en la columna Versión disponible y se puede restablecer en los dispositivos asociados cambiando de nuevo las versiones.

  • Eliminar versiones no utilizadas: Haga clic aquí para eliminar la versión disponible (si la hay) y la versión actual si no hay dispositivos asociados al modelo (0 en la columna Dispositivos asociados).

El cambio entre versiones en las páginas web de Panel Server dependerá del formato de las versiones actuales y disponibles, tal como se indica en la tabla siguiente:

Versión actual Versión disponible ¿Puede cambiarse?

Formato obsoleto

Formato obsoleto

Formato obsoleto

Formato actualizado

Formato actualizado

Formato obsoleto

No

Formato actualizado

Formato actualizado

Funciones compatibles

Las funciones Modbus se describen en el apéndice:

Comprobación de la asociación entre el modelo de dispositivo personalizado y el dispositivo Modbus

Para comprobar qué modelo de dispositivo personalizado (si lo hay) está asociado al dispositivo, desplácese hasta Configuración > Dispositivos Modbus y seleccione su dispositivo en la lista. En la sección Información del modelo de dispositivo personalizado, se muestra la siguiente información:

  • Nombre de modelo de dispositivo personalizado

  • Versión de modelo de dispositivo personalizado

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.