DOCA0172ES-19

Muestreo de datos

Presentación

La función de muestreo de datos del Panel Server toma muestras de datos de dispositivos conectados a una frecuencia definida para un conjunto definido de mediciones. La frecuencia y las mediciones dependen de la configuración de la función, realizada por una aplicación en la nube conectada o bien de forma manual en las páginas web Panel Server.

En el caso de Panel Server Entry y Universal, los datos muestreados se envían a un búfer antes de publicarse. El búfer almacena datos durante un mes como máximo y los publica en la aplicación en la nube cuando se activa la publicación de datos o cuando se restablece la conexión después de una interrupción.

NOTA: El período de datos almacenados depende de la configuración del muestreo de datos. Para una configuración típica (aproximadamente 1000 mediciones muestreadas cada 10 minutos), los datos se almacenan hasta un mes. Para una configuración máxima (5000 mediciones muestreadas cada 10 minutos) el período puede reducirse a aproximadamente 2 semanas.

En el caso de Panel Server Advanced, los datos se registran en el Panel Server.

Disponibilidad

Esta función está disponible en Panel Server Entry, Universal, y Advanced.

Ajuste de los parámetros

Active el muestreo de datos en las páginas web del EcoStruxure Panel Server, en Configuración > Gestión de datos > Muestreo de datos.

NOTA: En el caso de la configuración manual, ajuste la frecuencia de muestreo y las mediciones individualmente antes de activar el muestreo de datos.

Configuración de muestreo de datos desde la aplicación en la nube

Cuando se habilita la conexión a una aplicación en la nube, el sistema en la nube activa y configura automáticamente el muestreo de datos. La configuración no se puede editar (solo lectura) con páginas web del Panel Server.

Los datos medidos en los dispositivos conectados se muestrean y publican en la aplicación en la nube.

Configuración manual de muestreo de datos

El muestreo manual de datos permite configurar las mediciones que se muestrearán para cada dispositivo del sistema:

  • Dispositivos Modbus

  • Dispositivos inalámbricos

  • Dispositivos de entrada/salida

Después de la puesta en marcha de todos los dispositivos conectados al Panel Server, la elección de las mediciones y el período de muestreo pueden configurarse individualmente para cada dispositivo en la página web Configuración > Gestión de datos:

  1. En la lista de dispositivos, seleccione el medio para agrupar los dispositivos haciendo clic en el icono de lista:

    • Uso (valor predeterminado)

    • Zona

  2. Para cada dispositivo, haga clic en el nombre del dispositivo.

  3. Haga clic en Datos.

  4. Seleccione o anule la selección del muestreo para cada medición con la casilla de verificación Muestreo.

  5. Seleccione el período de muestreo para la medición. Consulte Cambio de la frecuencia de muestreo de datos, si procede.

  6. Haga clic en Guardar para aplicar los cambios.

    IMPORTANTE: Los cambios pueden tardar unos minutos en aplicarse. Durante este tiempo, no se podrá acceder a las siguientes páginas y funciones:
    • Panel de la página de inicio (Advanced)

    • Tendencias: vistas de dispositivo y datos agregado (Advanced)

    • Modelos personalizados (actualizaciones de modelos personalizados)

    • Exportación en CSV

    • Restaurar backup

    • Muestreo de datos

    • Muestreo de mediciones

NOTA: La configuración de muestreo predeterminada para cada dispositivo comprende los datos más utilizados para cada tipo de dispositivo.

Cálculo de configuraciones válidas para mediciones de datos

Al definir los parámetros de muestreo para el sistema, tenga en cuenta la cantidad de datos que se están muestreando en los dispositivos. Para mantener el rendimiento del sistema, se recomienda seguir estos criterios de rendimiento:
  • Máximo de 5000 puntos de datos individuales simultáneos procedentes de diferentes dispositivos, sin importar el tipo (inalámbricos, Modbus-SL o Modbus TCP/IP, dispositivos de entrada/salida)

  • Máximo de 500 muestras por minuto

  • Máximo de 500 alarmas individuales para supervisar y enviar notificaciones por correo electrónico (con un máximo de 300 de dispositivos Modbus-SL)

    NOTA: Se rechaza cualquier configuración remota que intente habilitar más de estos límites.

En la tabla siguiente se muestran ejemplos de configuraciones de muestreo de datos y se indica si son válidas o no:

Número de dispositivos (A) Número de mediciones (B) Período de muestreo (min) (C) Número total de puntos de datos simultáneos (A x B) Muestras por minuto (A x B) / C Número de alarmas Configuración válida

30

30

15

900

60

550

No - número de alarmas > 500

30

170

15

5100

340

90

N.º: número total de puntos de datos simultáneos > 5000

30

30

1

900

900

90

No - muestras por minuto > 500

30

30

15

900

60

90

Yes:

  • - número total de puntos de datos simultáneos < 5000
  • - muestras por minuto < 500
  • - número de alarmas < 500

La siguiente información de muestreo de datos aparece en Configuración > Administración de datos > Información de muestreo de datos para facilitar el cálculo del muestreo:

  • Estado del mantenimiento de datos

  • Número de mediciones muestreadas

  • Número máximo de mediciones muestreadas permitidas

  • Número de muestras por hora

  • Número máximo de muestras permitidas por hora

Cambio de la frecuencia de muestreo de datos

Para Panel Server Advanced, cuando el período de muestreo (frecuencia) se cambia localmente o por una configuración remota, los puntos de datos históricos registrados se conservan y migran para cumplir con el nuevo período de muestreo. Los resultados son los siguientes:

  • Reducir la frecuencia (por ejemplo, cambiar el período de 5 a 10 minutos): Se conservan los puntos de datos relevantes para la frecuencia reducida. Se eliminan los puntos de datos intermedios.

    AVISO
    Riesgo de pérdida de datos
    La reducción de la frecuencia de muestreo tiene como resultado la pérdida permanente de puntos de datos históricos intermedios.
    Realice una exportación del registro de datos antes de reducir la frecuencia para evitar la pérdida de datos.
    El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar la pérdida de datos

    Para obtener más información sobre la exportación de datos, consulte Exportación local de datos.

  • Aumentar la frecuencia (por ejemplo, cambiar el período de 10 a 5 minutos): Los puntos de datos para los que no hay datos históricos se extrapolan (duplican) en los datos históricos existentes (puntos de datos a ambos lados), lo cual puede crear tendencias no lineales donde se espera que sean lineales. Estos puntos de datos se indican como Valor aproximado en los gráficos de la página web Tendencias.

Activación y vaciado del muestreo de datos

En la tabla siguiente se describen los ajustes.

Parámetro Descripción

Activación de muestreo

Se utiliza para activar/desactivar el muestreo de datos mediante el Panel Server.

  • Haga clic en el botón Activar muestreo para activar la función.

  • Haga clic en el botón Desactivar muestreo para desactivar la función.

Datos de descarga

Se utiliza para eliminar todos los datos de muestreo. Para eliminar datos:

  1. Desactive el muestreo.

  2. Haga clic en el botón Datos de descarga.

    NOTA: Durante la operación, que puede tardar hasta unos minutos, no se puede acceder a las siguientes páginas y funciones:
    • Panel de la página de inicio

    • Tendencias: vistas de dispositivo y datos agregados

    • Modelos personalizados (actualizaciones de modelos personalizados)

    • Exportación en CSV

    • Restaurar backup

    • Muestreo de datos

    • Muestreo de mediciones

  3. Confirme la solicitud de vaciado de datos haciendo clic en Confirmar en el mensaje emergente.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.