Devices Profile for Web Services (DPWS)
Presentación
El EcoStruxure Panel Server admite el protocolo Devices Profile for Web Services (DPWS) para la detección de redes IP.
Disponibilidad
Esta función está disponible en Panel Server Entry, Universal, y Advanced.
Ajuste de los parámetros
Los servicios de red IP se configuran en las páginas web del EcoStruxure Panel Server, en .
DPWS se puede habilitar o deshabilitar.
Ajustes de DPWS
| Parámetro | Descripción |
|---|---|
|
Activación de DPWS |
Se usa para habilitar o deshabilitar el servicio DPWS (habilitado de forma predeterminada). |
|
Modo silencio |
Se usa para habilitar o deshabilitar el modo silencio (deshabilitado de forma predeterminada). En modo silencio, DPWS solo responde a las solicitudes. |
|
Tipo de detección |
Se usa para ajustar el tipo de detección de IP:
|
|
Puerto de escucha TCP |
Usado para introducir manualmente el número de puerto. Rango de ajuste: 1024-65 535 Configuración predeterminada: 5357. |