DOCA0172FR-20

DPWS (Device Profile for Web Services)

Présentation

L'EcoStruxure Panel Server prend en charge le protocole DPWS (Devices Profile for Web Services) pour la détection du réseau IP.

Disponibilité

Cette fonction est disponible sur Panel Server Entry, Universal et Advanced.

Réglage des paramètres

Les services réseau IP sont réglés dans les pages Web d’EcoStruxure Panel Server, sous Paramètres > Communication réseau > DPWS.

DPWS peut être activé ou désactivé.

Paramètres DPWS

Paramètre Description

Activation DPWS

Permet d'activer ou de désactiver le service DPWS (activé par défaut).

Mode silencieux

Permet d'activer ou de désactiver le mode silencieux (désactivé par défaut). En mode silencieux, le service DPWS ne répond qu'aux requêtes.

Type de découverte

Permet de définir le type de détection IP :

  • IPv4

  • IPv6

  • IPv4 et IPv6 (réglage par défaut)

Port d'écoute TCP

Permet d'entrer manuellement le numéro du port.

Plage de valeurs : 1024 à 65535

Réglage par défaut : 5357.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.