Serviços de rede IP (DPWS)
Apresentação
O EcoStruxure Panel Server suporta o protocolo Devices Profile for Web Services (DPWS) para deteção de rede IP.
Disponibilidade
Esta função está disponível em Panel Server Entry, Universal, e Advanced.
Definir os parâmetros
Os serviços de rede IP são definidos nas páginas Web do EcoStruxure Panel Server, em .
DPWS pode ser ativado ou desativado.
Definições de DPWS
| Parâmetro | Descrição |
|---|---|
|
Ativação de DPWS |
Utilizado para ativar/desativar o serviço DPWS (ativado por predefinição). |
|
Modo silencioso |
Utilizado para ativar/desativar o modo silencioso (desativado por predefinição). No modo silencioso, o DPWS só responde aos pedidos. |
|
Tipo de deteção |
Utilizado para definir o tipo de deteção de IP:
|
|
Porta de escuta TCP |
Utilizada para introduzir manualmente o número da porta. Intervalo de definições: 1024 – 65535 Predefinição: 5357. |