DOCA0172DE-19

IP-Netzwerkdienste (DPWS)

Einführung

Der EcoStruxure Panel Server unterstützt das DPWS-Protokoll (Devices Profile for Web Services) für die IP-Netzwerkerkennung.

Verfügbarkeit

Diese Funktion ist verfügbar mit Panel Server Entry, Universal und Advanced.

Einstellen der Parameter

Die IP-Netzwerkdienste werden auf den Webseiten des EcoStruxure Panel Server unter Einstellungen > Netzwerkkommunikation > DPWS eingerichtet.

DPWS kann aktiviert oder deaktiviert werden.

DPWS-Einstellungen

Parameter Beschreibung

DPWS-Aktivierung

Wird verwendet, um den DPWS-Dienst zu aktivieren bzw. zu deaktivieren (standardmäßig aktiviert).

Lautloser Modus

Ermöglicht die Aktivierung/Deaktivierung des Ruhemodus (standardmäßig deaktiviert). Im Ruhemodus beantwortet DPWS nur Requests.

Erkennungstyp

Wird verwendet, um den IP-Erkennungstyp festzulegen:

  • IPv4

  • IPv6

  • IPv4 & IPv6 (Standardeinstellung)

TCP Überwachung Port

Dient zur manuellen Eingabe der Portnummer.

Einstellbereich: 1024-65535

Standardeinstellung: 5357.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.