DOCA0172DE-19

Modbus TCP/IP-Server

Einführung

Auf dem Panel Server nachgeschaltete Geräte kann von einem vorgeschalteten Edge-System aus über Modbus TCP/IP zugegriffen werden.

Verfügbarkeit

Diese Funktion ist verfügbar mit Panel Server Universal und Advanced.

Einstellen der Parameter

Die Modbus TCP/IP-Serverfunktion wird wie folgt eingestellt:

  • Mit der Software EcoStruxure Power Commission

  • Auf den Panel Server-Webseiten unter Einstellungen > Modbus Geräte > Netzwerkkonfiguration > Modbus TCP Server

Einstellungen für den Modbus TCP Server

In der folgenden Tabelle werden die Einstellungen und ihre Verfügbarkeit beschrieben.

Parameter Beschreibung Software EPC Webseiten

Meldung Zeitüberschreitung (ms)

In der Modbus-Netzwerkkonfiguration können Sie die Nachrichten-Timeout-Dauer für den Modbus TCP-Server festlegen.

Die Einstellung dient dazu, die Time-to-live eines Modbus-Requests im Panel Server einzustellen. Alle Nachrichten, die älter als diese Einstellung sind, werden gelöscht.

Geben Sie einen Wert zwischen 1000 und 320000 ms in Schritten zu je 100 ein (Standardeinstellung: 6000 ms).

Der Wert, den Sie für den Modbus-TCP-Server festlegen, muss die folgenden beiden Bedingungen erfüllen:

  • Entspricht dem Nachrichten-Timeout, der im vorgeschalteten Modbus-Client (SCADA-System oder anderer Panel Server) definiert ist.

  • Ist höher als der im Panel Server in den Modbus-Client-Einstellungen definierte Timeout (Modbus TCP/IP und Modbus SL).

Empfehlungen und weitere Informationen zur Einstellung des Parameters finden Sie unter Einstellen des Nachrichten-Timeouts für Modbus-Client und -Server.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.