DOCA0172FR-19

Serveur Modbus TCP/IP

Présentation

Les appareils connectés en aval du Panel Server sont accessibles depuis un système de périphérie en amont via Modbus TCP/IP.

Disponibilité

Cette fonction est disponible sur Panel Server Universal et Advanced.

Réglage des paramètres

La fonction de serveur Modbus TCP/IP est configurée de la manière suivante :

  • Avec le logiciel EcoStruxure Power Commission

  • Dans les pages Web Panel Server, sous Paramètres > Produits Modbus > Configuration du réseau > Serveur Modbus TCP.

Paramètres du serveur Modbus TCP

Le tableau suivant décrit les paramètres et indique leur emplacement.

Paramètre Description Logiciel EPC Pages Web

Délai d'expiration des messages (ms)

Dans la configuration de réseau Modbus, vous pouvez définir la période de temporisation des messages pour le serveur Modbus TCP.

Ce paramètre permet de définir le temps de vie d'une requête Modbus sur le site Panel Server. Tous les messages plus anciens que ce paramètre seront supprimés.

Entrez une valeur comprise entre 1000 et 320000 ms par incréments de 100 (valeur par défaut : 6000 ms).

La valeur que vous définissez pour le serveur Modbus TCP doit répondre aux deux conditions suivantes :

  • Être égale à la temporisation de message définie sur le client Modbus en amont (SCADA ou autre Panel Server).

  • Etre supérieure à la temporisation définie dans la configuration du client Modbus de Panel Server (Modbus TCP/IP et Modbus-SL).

Pour obtenir des recommandations et des informations détaillées sur le réglage du paramètre, reportez-vous à Définition de la temporisation des messages pour le client et le serveur Modbus.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.