DOCA0172ES-19

Servidor Modbus TCP/IP

Presentación

Se puede acceder a los dispositivos conectados aguas abajo del Panel Server desde un sistema límite aguas arriba a través de Modbus TCP/IP.

Disponibilidad

Esta función está disponible en Panel Server Universal y Advanced.

Ajuste de los parámetros

La función de servidor Modbus TCP/IP se ajusta como se indica a continuación:

  • Con el software EcoStruxure Power Commission

  • En las páginas web del Panel Server, en Configuración > Dispositivos Modbus > Configuración de red > Servidor Modbus TCP.

Ajustes del servidor Modbus TCP

La tabla que aparece a continuación describe los ajustes y dónde encontrarlos.

Parámetro Descripción Software EPC Páginas web

Tiempo de espera de mensajes (ms)

En la configuración de red Modbus, puede establecer el período de tiempo de espera para mensajes del servidor Modbus TCP.

El ajuste se utiliza para establecer el tiempo de vida de una solicitud Modbus en el Panel Server. Se perderán todos los mensajes anteriores a esta configuración.

Introduzca un valor de 1000 a 320 000 ms con paso 100 (ajuste predeterminado: 6000 ms)

El valor que establezca para el servidor Modbus TCP debe cumplir las dos condiciones siguientes:

  • Ser igual al tiempo de espera de mensaje definido en el cliente Modbus aguas arriba (SCADA u otro Panel Server).

  • Ser superior al tiempo de espera definido en la configuración de cliente Modbus del Panel Server (Modbus TCP/IP y Modbus-SL).

Para obtener recomendaciones y más información sobre cómo configurar el parámetro, consulte Configuración del tiempo de espera de mensajes para el cliente y el servidor Modbus.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.